Wie Microgrids unsere Stromsysteme umgestalten könnten Courtney Gross
In diesem Beitrag untersuchen wir, welche Rolle Microgrids als Teil der Smart-Grid-Technologien spielen und wie sie unsere Energiesysteme umgestalten, erneuerbare Energiequellen integrieren und den Weg in eine nachhaltigere Zukunft ebnen können. Außerdem zeigen wir auf, wie diese innovativen Lösungen in Zukunft flächendeckend eingesetzt werden können.

Programmiersprache Rust für Mikrocontroller Mike Parks
Neue Programmiersprachen werden in der Regel als Reaktion auf Unzulänglichkeiten bestehender Sprachen entwickelt. Dies steht häufig mit der Leistung, Benutzerfreundlichkeit oder fehlenden Unterstützung neuer Informatikkonzepte in Zusammenhang.

Open Source für ML-Modellierung Becks Simpson
Auch wenn maschinelles Lernen (ML) für neuartige Forschung auf diesem Gebiet kompliziert und zeitaufwendig erscheinen mag, ist es für den Aufbau eines Konzeptnachweises (Proof of Concept, POC) oft das Gegenteil.

Erfolg durch eine robuste Experimentierumgebung Becks Simpson
Der Aufbau eines Konzeptnachweises (Proof of concept, POC) für maschinelles Lernen (ML) hört sich vielleicht nach einem Prozess an, der sehr experimentell und unausgereift ist, bei dem es mehr darum geht, ihn zum Laufen zu bringen, als ihn langfristig robust zu machen.

Datenspezifische Bewertungsgrundlagen für den Erfolg von ML-Konzeptnachweisen Becks Simpson
Niemand kann mit dem Aufbau eines Konzeptnachweises (Proof of Concept, POC) für maschinelles Lernen (ML) beginnen, ohne sich mit den Daten zu befassen, die für die Umsetzung dieses Konzepts erforderlich sind.

ML-Konzeptnachweis für die Produktion – Teil 1 Becks Simpson
Angesichts des Hypes um Machine Learning (ML) und dem damit verbundenen Drang, Unternehmen umzugestalten, ist es nicht überraschend, dass längst nicht alle ML-Projekte erfolgreich sind. Häufig führt eine Mentalität, bei der die „Lösung vor dem Problem“ steht, zu schlecht definierten Anforderungen und Zielen für den Einsatz von ML.

Umstieg auf Polymer-Kondensatoren löst MLCC-Probleme Shahrokh Kananizadeh
MLCCs werden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, bringen jedoch aufgrund ihrer spezifischen Eigenschaften Probleme mit sich. Einige dieser Probleme können durch den Einsatz von leitfähigen Polymer-Kondensatoren gelöst werden. Die folgenden zwei Beispiele zeigen, wie sich diese einsetzen lassen.

Moderne Wärmemanagementsysteme für das Laden von Elektrofahrzeugen Jeff Smoot
Angesichts der weltweit steigenden Zahl von Elektrofahrzeugen und Ladestationen entwickeln sich auch die Technologien dahinter weiter und werden verbessert, beispielsweise durch eine potenzielle Erhöhung der Ladeleistung und -kapazität. Dabei ist es unabdingbar, dass die Wärmemanagementsysteme an diese veränderten Anforderungen angepasst werden können.

Förderbänder für die Industrieautomatisierung Stuart Cording
Förderbänder transportieren Pakete und Werkstücke automatisch von A nach B und sind für die Effizienz in Logistik und Fertigung von entscheidender Bedeutung.

Ultrakompakte Fotoreflektoren bieten neue Möglichkeiten Daiki Kobayashi
Fotoreflektoren werden häufig als Sensoren in zahlreichen Anwendungen eingesetzt, um die An- oder Abwesenheit von Objekten durch Lichtreflexion zu erkennen. Zunehmend werden sie auch in alltäglichen Anwendungen wie Wearables eingesetzt. Gleichzeitig steigt die Nachfrage nach höherer Genauigkeit und schnellerer Reaktion, um den Einsatz in Industrieanlagen und anderen Bereichen zu ermöglichen.

Moderne Autos mit unzähligen Motoren Bill Schweber
Ganz gleich, womit sie angetrieben werden: Fahrzeuge sind heutzutage vollgepackt mit „Elektronik“. Elektrische und elektronische Komponenten in Autos sind inzwischen sehr umfangreich und nehmen von Jahr zu Jahr weiter zu.

CAN-Transceiver für einfachere Automotive-Schnittstellen Christen Atkinson
Fahrzeuge entwickeln sich weiter und enthalten immer mehr fortschrittliche Sicherheits- und Komfortmerkmale. Diese zusätzlichen Merkmale erfordern eine komplexere Elektronik, was deutlich macht, wie wichtig eine hohe Energieeffizienz ist.

Industrieautomatisierung mit u-remote optimieren Weidmuller
Effizienz und Produktivität sind in der modernen Fertigung von entscheidender Bedeutung. Aus diesem Grund ist es von entscheidender Bedeutung, flexible und effiziente Lösungen zur Optimierung des Betriebs zu implementieren.

Steckverbinder aus Kunststoff als nachhaltige Option Bulgin Limited
Die Verwendung von Kunststoff in der Industrie ist in den letzten Jahren stark in die Kritik geraten. Untersuchungen darüber, wie sich Kunststoff zersetzt und im Ökosystem ausbreitet, haben die Gefahren von Einwegprodukten aufgezeigt.

Das Zeitalter des softwaredefinierten Fahrzeugs Marcel Consée
Die Automobilindustrie durchläuft einen grundlegenden Wandel, der durch Fortschritte in der Fahrzeugelektronik vorangetrieben wird. Diese Entwicklung hat das Konzept der softwaredefinierten Fahrzeuge hervorgebracht.

Die zunehmende Bedeutung des 3D-Drucks in der Industrie Brandon Lewis
1987 wurde der erste kommerziell erhältliche 3D-Drucker der Welt vorgestellt. Die Möglichkeiten, die sich daraus ergaben, begeisterten Experten sofort. Sie waren sich sicher, dass die additive Fertigung alles von der Herstellung über die Bauweise bis hin zur wissenschaftlichen Forschung revolutionieren könnte.

Der entscheidende Schalter Omron
Elektrofahrzeuge verändern die Zukunft des Transports und machen eine zuverlässige und effiziente Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge erforderlich. Eine entscheidende Komponente innerhalb dieser Infrastruktur ist das Relais.

Vorausschauende Wartung vs. vorausschauende Lösung Poornima Apte
Die Qualitätssicherung in der Fertigung ist keine leichte Aufgabe und bedeutet allzu oft, erst im Nachhinein zu lernen. Wenn die Teile vom Fließband laufen und geprüft werden, kann es schon zu spät sein, um Probleme zu erkennen.

Optionen für die Stromversorgung im IIoT Stuart Cording
Im Vergleich zum IoT stellt das IIoT hohe Anforderungen an die gewählte Stromversorgung. Daher ist es unerlässlich, die Produktdatenblätter zu überprüfen und die Funktionen mit Ihren Anforderungen zu vergleichen.

Empfindliche Sensorik Infineon Technologies
Angesichts des wachsenden Bewusstseins für die Bedeutung von Luftqualität, Gesundheit, Komfort und Energieeffizienz in Innenräumen sind innovative Lösungen gefragt, um diese drängenden Probleme anzugehen.

Solarstraßen als Weg in eine nachhaltige Zukunft David Fambrough
In diesem Blogbeitrag befassen wir uns mit dem Konzept der intelligenten Straße und ihrem Potenzial, die Beleuchtung, die Freihaltung der Fahrbahn von Eis und Schnee und andere intelligente Funktionen zu übernehmen.

Gekoppelte SMT-Induktivitäten zur Effizienzsteigerung im Bereich Automotive Adam Kimmel
In diesem Beitrag zeigen wir auf, wie die Entwicklung von 48-V-Batteriesystemen zur Reduzierung der Masse und damit zur Verbesserung des elektrischen Wirkungsgrads von Elektrofahrzeugen beitragen kann.

Intelligente und grüne Gebäude Stuart Cording
In Büros, Krankenhäusern, Schulen und Fabriken geschehen zwar viele intelligente Dinge, aber die Gebäude, in denen sie geschehen, sind häufig nicht besonders intelligent. Daher gibt es kaum verlässliche Daten, wenn es darum geht, die Energieeffizienz zu verbessern, Ressourcen aufzuspüren und die Beleuchtung zu optimieren.

Hyperscale Data Center bringen die KI-Revolution voran David Pike
Mit der zunehmenden Verbreitung von KI-Applikationen steigt auch die Nachfrage nach einer fortschrittlichen Infrastruktur, die höhere Datengeschwindigkeiten, eine größere Bandbreite und höhere Frequenzen ermöglicht.

Werden wir für autonome Fahrzeuge bereit sein? Matt Campbell
Autonome Fahrzeuge sollen die Gefahren auf der Straße verringern. Hochmoderne Sicherheitssysteme sind permanent aktiviert und unterliegen nicht den Aufmerksamkeitsdefiziten, die menschliche Fahrer aufweisen.

Alle Autoren

Alle anzeigen Alle anzeigen
Blog nach Datum anzeigen