Die Grundlagen von Edge Impulse: Teil 3 Mike Parks
In diesem dritten Teil unserer Beitragsreihe befassen wir uns detailliert mit einem der wichtigsten Schritte des Edge-Impulse-Arbeitsablaufs: dem Entwurf des Impulses.

Edge Impulse-Anwendungsfall: Waldbrandortung Muhammed Zain  und Salman Faris
Maschinelles Lernen bietet allen voran bei der Waldbrandortung einzigartige Einsatzmöglichkeiten, insbesondere in Verbindung mit Edge. In diesem Blog setzen wir uns mit dem Potenzial des maschinellen Lernens hinsichtlich der Waldbrandortung auseinander, und damit, warum diese Technologie mittels Edge weiterentwickelt werden sollte und wie wir dazu in der Lage waren, mithilfe von Edge Impulse einen Proof of Concept für diese Technologie zu entwickeln.

KI/ML auf FPGAs implementieren Adam Taylor
FPGAs (Field Programmable Gate Arrays) sind für die Beschleunigung von Anwendungen der künstlichen Intelligenz und des Machine Learning bekannt. Aber wie wird dies in FPGAs implementiert und welche unterschiedlichen Ansätze gibt es? In diesem Beitrag stellen wir Ihnen die verschiedenen Möglichkeiten vor, die Ingenieure beim Designprozess haben.

Einsatz von Edge-basierter KI mit dem Kria SoM Adam Taylor
Eine der wichtigsten Technologien für Industrie 4.0 ist die Fähigkeit, Machine Learning direkt im so genannten Edge-Bereich zu implementieren. Je nach den Anforderungen der Anwendung könnte die Machine Learning Inference Telemetriedaten analysieren, um vorausschauende Wartungsmaßnahmen zu modellieren und dadurch einen Anlagenstillstand zu verhindern. Alternativ könnte die Anwendung die gefertigten oder verpackten Artikel auf der Fertigungsanlage überprüfen.

Edge-Geräte als entscheidender IoT-Erfolgsfaktor Stephen Evanczuk
Im Internet der Dinge (IoT) scheinen Edge-Geräte fast eine Nebenrolle im Grenzbereich zwischen IoT-Geräten in der Peripherie und den anspruchsvollen IoT-Softwareanwendungen in der Cloud zu spielen. Da IoT-Entwickler jedoch zunehmend neue IoT-Anforderungen in den Blick nehmen, werden Edge-Geräte eine zentrale Rolle bei der Bewältigung der zahlreichen Herausforderungen spielen, vor denen große IoT-Systeme stehen.

Verteilte Analysen über die Cloud hinaus Charles Byers
Analytik, KI und ML werden typischerweise als zentralisierte Funktionen in Netzwerken implementiert, die oftmals in der Cloud angesiedelt sind. Es gibt einen zunehmenden Trend, diese Lern- und Inferenzfunktionen zwischen Cloud-, Edge- und Endpunkt-Computerfunktionen zu verteilen. Im Anschluss erörtern wir einige der damit verbundenen Kompromisse.

Pentests und das Netzwerk-Edge M. Tim Jones
Ein Penetrationstest (Pentest) ist ein simulierter Cyberangriff durch Sicherheitsfachkräfte, mit dem bestimmt werden soll, ob der Tester sich durch Schwachstellen Zugang zu einem Gerät verschaffen kann.

Embedded Trends 2019 Flavio Stiffan
Wegen der immer größer werdenden Anzahl und Komplexität Cloud-basiserter Applikationen wird die Entscheidung zwischen „lokal“ und Cloud immer wichtiger. Vor allem für Applikationen die auf lokalen Sensordaten beruhen (z.B. Robotik, industrielle Prozesssteuerung und irgendwann auch autonome Fahrzeuge) ist es unabdingbar, Entscheidungen schnell zu fällen.

Alle Autoren

Alle anzeigen Alle anzeigen
Blog nach Datum anzeigen