Entwicklung haptischer Systeme Jon Gabay
Haptisches Design ist eine relativ neue Disziplin, aber es gibt bereits Development Tools und Anleitungen für Entwickler.

Bessere Dekontamination: Wie neue Sensor- und LED-Technologien Systeme zur UV-C-Behandlung verbessern Markus Busz
Seit Beginn der Covid-19-Pandemie 2020 ist das Interesse an der Verwendung von ultraviolettem (UV) Licht zur Bekämpfung von Kontaminationen und Infektionen durch Bakterien, Viren und Sporen stark gestiegen, da UV-Licht im kurzwelligen UV-C-Bereich Oberflächen, Luft und Wasser wirksam desinfiziert. In der Theorie ist diese wissenschaftliche Grundlage zwar gut, jedoch stößt sie in der Praxis auf zwei entscheidende Probleme: Dosierung und Exposition. Die Technologie von ams OSRAM verspricht hier einen wertvollen neuen Ansatz.

Strommesswiderstände für präzise Strommessungen Mark Patrick
Strommesswiderstände sind eine einfache Methode für direkte Strommessungen mit präzisen Ergebnissen.

Peltier-Module richtig auswählen Bruce Rose
Peltier-Module sind elektronische Bauelemente, mit denen Objekte unter die Umgebungstemperatur gekühlt oder durch kontrolliertes Heizen oder Kühlen auf einer bestimmten Temperatur gehalten werden können. Die Auswahl oder Spezifikation eines Peltier-Moduls ist nicht schwierig, aber ein grundlegendes Verständnis der Moduleigenschaften kann für einen reibungslosen Prozess hilfreich sein.

Alles, was Sie über Trägheitssensoren wissen sollten Paul Golata
Bei der Sensorfusion werden verschiedene Sensoren und Softwarelösungen verknüpft, die Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT), das Internet der Dinge (IoT) sowie Lösungen für die Automobilindustrie ermöglichen. In diesem Beitrag erfahren Sie, wie Trägheitssensoren (Inertial Measurement Unit, IMU) verschiedene Sensoren in einem integrierten monolithischen Bauteil verbinden.

KI-Gesichtserkennung mit Internetanbindung Greg Toth
Die Rapid-Development-Plattform Seeed StudioSipeed Maixduino Kit for RISC-V AI + IoT unterstützt Entwickler bei der schnellen Entwicklung von Anwendungen für KI und IoT mit einer Dual-Core-64-Bit-RISC-V-CPU in Kombination mit einem 400-MHz-Prozessor für neuronale Netzwerke. Der neuronale Netzwerkprozessor ermöglicht KI-Anwendungen unter Verwendung von ladbaren neuronalen Netzwerken, die entweder vorkonfiguriert verfügbar sind oder mit verschiedenen Deep-Learning-Toolsets individuell entwickelt werden können. Ein integriertes ESP32 Wi-Fi + Bluetooth®-Modul sorgt für drahtlose Konnektivität, und Anschlüsse für Kamera und LCD-Display ermöglichen die Integration der mitgelieferten Digitalkamera sowie eines LCD-Displays für Anwendungen der industriellen Bildverarbeitung („Machine Vision“). Das integrierte digitale Mikrofon unterstützt Spracherkennungs- und Tonverarbeitungsanwendungen, und über einen Audioausgang lässt sich ein Lautsprecher zur Sound-Ausgabe anschließen. Die Stromversorgung erfolgt entweder über ein USB-Typ-C-Kabel oder einen Gleichstrom-Anschluss.

Neue kapazitive Sensortechnologie bietet Hands-On-Detection mit höherer Zuverlässigkeit und Sicherheit Andreas Zenz
Für Entwicklungsingenieure in der Automobilindustrie ist es ungewöhnlich, eine neue Technologielösung zu finden, die eine bessere Leistung als die bisherigen Ansätze erbringt, die Kosten senkt und sich einfacher in die Anwendung implementieren lässt.

Warum Blockchain und IoT zusammengehören Tyler Wojciechowicz
Das Internet der Dinge (Internet of Things, IoT) sorgt für Schlagzeilen, denn es wird in Business- wie auch Industrieapplikationen immer stärker genutzt. Eine Studie der International Data Corporation (IDC) prognostiziert, dass sich die Investitionen in IoT-Technologien zwischen 2015 und 2020 auf 6 Billionen Dollar belaufen werden, da immer mehr Industriezweige das Internet der Dinge in ihre alltäglichen Anwendungen integrieren. Gleichzeitig steigt auch die Beliebtheit der Blockchain-Technologie, denn immer mehr industrielle Hersteller beginnen, die Vorteile zu erkennen, die sie für ihre Unternehmen bieten kann.

So verbindet man das WLAN-Modul SiLabs AMW007 mit der IoT-Cloud von Medium One Greg Toth
Das Silicon Labs AMW007 Wi-Fi® Xpress Modul bietet drahtlose Netzwerkkonnektivität mit Internet of Things-Designs. Das Modul kann sich als Client mit WLAN-Zugangspunkten nach 802.11 b/g/n verbinden oder als WLAN-Zugangspunkt für andere Clients fungieren.

Wenn XYZ so einfach ist wie das ABC: 3-Achsen-Beschleunigungsmesser im Fokus Paul Golata
Kürzlich bekam ich in der Arbeit ein Notizheft geschenkt. Dieses Notizheft war cooler als die meisten anderen. Außen prangte unser Firmenlogo, und es war in Leder (oder Lederimitat) gebunden. So weit, so gut. Als ich es öffnete, erwartete mich eine echte Überraschung. Das Papier war nicht wie üblich liniert oder jungfräulich weiß. Nein, ich blickte auf unzählige kleine Karos: ein Notizheft mit Millimeterpapier!

An der Schnittstelle von Nanotechnologie, IoT und Industrie 4.0 Liam Critchley
Das Internet of Things (IoT), das Industrial Internet of Things (IIoT) und Industrie 4.0 wachsen derzeit erheblich, denn es gibt neue Möglichkeiten, um präziserer Daten zu erfassen sowie neue Methoden für die automatisierte Datenanalyse. Die jüngsten Weiterentwicklungen von Software, Algorithmen und maschinellem Lernen ermöglichen die Automatisierung von Sensornetzwerken. Dadurch wird kein Bedienpersonal benötigt, solange es vom System selbst nicht benachrichtigt wird.

Alle Autoren

Alle anzeigen Alle anzeigen
Blog nach Datum anzeigen