Anlagen und Güter mit LoRaWAN®-Lösungen verfolgen Tommy Cummings

Die Verfolgung einer einfachen Holzpalette ist vielleicht keine große Sache. Aber im industriellen Maßstab – z. B. in der Haus- und Gebäudetechnik, im Gesundheitswesen, in der Landwirtschaft, in der Lebensmittelbranche sowie in Industrie- und Logistikmärkten – ist die Nachverfolgung von Paletten entscheidend. 

Es ist wirtschaftlich sinnvoll, Geräte und Bestände genau überwachen zu können.

Genau dabei kann ein Long Range Wide Area Network (LoRaWAN®) helfen. LoRaWAN® ist ein offenes Standardprotokoll mit geringem Stromverbrauch, das entwickelt wurde, um batteriebetriebene drahtlose Geräte, wie Endknoten oder Sensoren, mit dem Internet zu verbinden. LoRaWAN®-Netzwerke werden in der Regel in einer Sterntopologie eingesetzt und verwenden das MAC-Protokoll (Medium Access Control), um die Kommunikation zwischen den Endknotengeräten und den LPWAN-Gateways (Low-Power Wide Area Network) zu verwalten. Anschließend leiten sie die Daten über WLAN, Ethernet oder Mobilfunk an einen Cloud-basierten Netzwerkserver weiter.

Kurz gesagt: Es hilft Ihnen, den Überblick über Holzpaletten zu behalten. Aber natürlich kann LoRaWAN® noch viel mehr: LoRaWAN® kann ein weites Kommunikationsnetz spannen und ermöglicht dadurch eine effektivere drahtlose Überwachung und Verwaltung.

In diesem Beitrag stellen wir zwei LoRaWAN®-Produkte vor, die Entwicklern zur Verfügung stehen.

 

Tracking-Lösungen von Laird Connectivity, Semtech

Das Sentrius™ RG191+LTE Series LoRaWAN-Enabled Gateway von Laird Connectivity (Abbildung 1) ist ein LoRaWAN-fähiges Gateway mit unzähligen Einsatzmöglichkeiten. Dieses skalierbare Gateway hat eine Reichweite von bis zu 10 Meilen (16 km) und eignet sich damit für die Verfolgung von Objekten, die über eine weitläufige Anlage, wie z. B. ein Warenlager oder einen Campus, verteilt sind. Das Gerät kann Sensordaten sammeln, die über ein Mobilfunknetz an die Cloud gesendet werden können. Dadurch entfällt die Notwendigkeit einer lokalen Internetverbindung. Das als Wireless Bridge zertifizierte Modul WB50NBT von Laird verfügt außerdem über ein designfreundliches Enterprise-Grade-Dual-Band-WLAN und kabelgebundenes Ethernet.

Laird Connectivity Sentrius™ RG191+LTE Series LoRaWAN-Enabled Gateway

Abbildung 1: Das Sentrius™ RG191+LTE Series LoRaWAN-Enabled Gateway von Laird Connectivity kann Sensordaten sammeln, die über ein Mobilfunknetz an die Cloud gesendet werden können, sodass keine lokale Internetverbindung erforderlich ist. (Quelle: Laird Connectivity)

Die Semtech LR1110 LoRa Edge™ Tracker-Referenzdesigns (Abbildung 2) stellen eine weitere Asset-Management-Lösung bereit. Dabei handelt es sich um eine vielseitige Hardware-, Software- und Serviceplattform, die aus drei Komponenten besteht: dem LoRa Edge Transceiver, der eingebetteten LoRa Basics Modem-E Software und der LoRa Cloud™. Der Transceiver nutzt GNSS-Tracking (Global Navigation Satellite System) für Außenanwendungen und passives WLAN-Scanning für die Verfolgung von Objekten in Innenräumen. Dadurch sind umfassende Trackingfunktionen auf einem einzigen Chip möglich. Entwickler können Anwendungen zur Überwachung des Standorts von Objekten, zur Rückverfolgbarkeit, zum Verlust und zur Wiederbeschaffung sowie zur ortsbezogenen Verfolgung entwerfen. Sie können ein Tracker-System ohne Lizenzgebühren entwickeln.

Semtech LR1110 LoRa Edge™ Tracker Reference Design

Abbildung 2: Semtech LR1110 LoRa Edge™ Tracker-Referenzdesigns bieten eine vielseitige Hardware-, Software- und Serviceplattform. (Quelle: Semtech)

Fazit

Unternehmen müssen immer Rechenschaft über ihre Vermögenswerte ablegen, sei es für die Bestandsverwaltung oder zum Schutz vor Verlusten. Da immer mehr Branchen ihre Vertriebssegmente ausbauen – sei es aufgrund der Nachfrage oder aus pandemischen Gründen – ist eine genaue Nachverfolgung von Beständen wichtig, selbst wenn es sich um etwas so Unbedeutendes wie eine Holzpalette handelt. 

 



« Zurück


Tommy Cummings ist Senior Technical Content Specialist bei Mouser Electronics in Mansfield, Texas. 2018 kam Tommy nach einer journalistischen Karriere bei The Dallas Morning News, Fort Worth Star-Telegram, San Francisco Chronicle und anderen zu Mouser. Tommy berichtete über den Dot-Com-Boom im Silicon Valley und war Redakteur für digitale Inhalte und Audience-Engagement-Editor bei Nachrichtenagenturen. Früher war er sogar Mitglied der Wahlkommission, die den Gewinner der Heisman Trophy wählte. Sie können ihm auf Twitter unter @tommycummings oder auf LinkedIn folgen.


Alle Autoren

Alle anzeigen Alle anzeigen
Blog nach Datum anzeigen