Beleuchtungsrevolution mit intelligenten LED Paul Golata

(Quelle: Dmitriy Rybin/Shutterstock.com)

Ich gelte als ein Mensch, der auf jede Situation vorbereitet ist. Jedes Mal, wenn ich abends das Haus verlasse, stecke ich eine kleine handliche LED-Taschenlampe (Länge: 100 mm; ⌀: 20 mm) in meine rechte Brusttasche. Ich trage sie bei mir, damit ich immer gewappnet bin, falls ich mal in eine Situation komme, in der es keine Lichtquellen in der Umgebung gibt (Abbildung 1). Sie hat sich bei mehr als einer Gelegenheit bewährt.

Abbildung 1: Die LED-Taschenlampe des Autors. (Quelle: Autor)

Die LED-Technologie hat sich seit ihren Anfängen enorm weiterentwickelt. Die Innen-, Außen- und Straßenbeleuchtung wird von traditionellen Lichtquellen auf LEDs umgestellt. LED-Beleuchtung bietet Stromeinsparungen, Effizienzsteigerungen und umfassende und koordinierte Steuerungsmöglichkeiten. Mit LED-Beleuchtung wird der Übergang zu intelligenter Beleuchtung möglich. Die intelligente Beleuchtung spielt eine entscheidende Rolle in Smart Cities und intelligenten Gebäuden, denn das Internet der Dinge (IoT) und das industrielle Internet der Dinge (IIoT) entwickeln sich immer weiter.

Für den Betrieb dieser Anwendungen werden verschiedene Steckverbinder und Verbindungsprodukte benötigt. Die Amphenol Corporation blickt auf eine lange Tradition und Kompetenz zurück und ist weltweit führend in der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von elektrischen, elektronischen und faseroptischen Steckverbindern, Verbindungssystemen sowie Koaxial- und Flachbandkabeln. Der Geschäftsbereich Amphenol Information, Communication & Commercial (Amphenol ICC oder AICC) ist ein Weltmarktführer für kommerzielle und industrielle Märkte. Das Unternehmen bietet ein breites Sortiment an Beleuchtungslösungen für Innen-, Außen- und Straßenbeleuchtung.

Zickzack und Zhaga

Ein Zickzack ist ein Muster, das aus kleinen Ecken in unterschiedlichen Winkeln besteht (Abbildung 2). In gewissem Sinne zeigt es ein vor- und zurücklaufendes Veränderungsmuster.

Abbildung 2: Beispiel für ein Zickzack-Muster. (Quelle: Geovani_jpeg/Shutterstock.com)

Wie Zickzack ist auch Zhaga ein lustiges zweisilbiges Z-Wort, das Sie aber vielleicht noch nicht gehört haben. Zhaga wurde 2010 gegründet und ist ein offenes, weltweites Konsortium der Beleuchtungsindustrie, das sich zum Ziel gesetzt hat, die Schnittstellen der Komponenten von LED-Leuchten zu standardisieren. Vereinfacht ausgedrückt: Zhaga möchte einen Standard schaffen, bei dem intelligente LED-Beleuchtungsstandards nicht mehr im Zickzackkurs verlaufen. Amphenol ist ein Mitglied des Zhaga-Konsortiums. Damit treibt das Unternehmen die Innovation in der LED-Beleuchtung voran und unterstützt neue Ideen für Steckverbinder, die auf etablierten Standards basieren.

Innenbereich

Eine der Beleuchtungslösungen von Amphenol wurde vom Konsortium als Standard für Zhaga Book 20 ausgewählt. Die Amphenol Commercial FLM Zhaga Book 20 Dali-Schnittstellen-Steckverbinder sind konform mit dem Zhaga Book 20. Zhaga Book 20 spezifiziert zweipolige Steckverbinder, die als Beleuchtungs-Erweiterungsmodul-Anschlussbuchsen (LEX-MR) und Leuchtenstecker (LEX-LP) bezeichnet werden und für DALI-2-Applikationen (Digital Addressable Lighting Interface, DALI) eingesetzt werden. Das DALI-2 ist ein intelligentes Schnittstellenprotokoll zwischen Innenraumleuchten, Sensoren und Kommunikationsmodulen. Diese Steckverbinder eignen sich ideal für die Innenraumbeleuchtung, bieten Power-over-Ethernet (PoE) und unterstützen Bluetooth®- und Zigbee-Konnektivität (Abbildung 3).

Abbildung 3: Amphenol Commercial FLM Dali-Schnittstellen-Steckverbinder sind mit dem Zhaga Book 20 konform und eignen sich ideal für Innenraumleuchten. (Quelle: Amphenol ICC)

Außenbereich

Während sich Book 20 mit den Anforderungen im Innenbereich beschäftigt, befasst sich Book 18 mit dem Außenbereich. Amphenol Commercial FLS Zhaga Book 18 Anschlussbuchsen, Sockel und Kuppelabdeckungen sind mit Zhaga Book 18 konform. Die Amphenol FLS Anschlussbuchsen sind mit vier Kontakten für Leistung, DALI und digitale E/A ausgestattet und werden an einer Leuchte montiert. Das passende FLS Sockel-/Erweiterungsmodul und die Kuppelabdeckung bilden das Gehäuse für eine Lichtschranken-/Sensormodul-Baugruppe. Die Buchse ist kompatibel mit und passt zu allen Fotozellen, die mit einem Amphenol Book 18 Sockel-/Erweiterungsmodul aufgebaut sind, das sowohl mit 40 mm als auch mit 80 mm Durchmesser erhältlich ist, sowie mit jedem zertifizierten Zhaga Book 18-Erweiterungsmodul. Darüber hinaus ist eine Zhaga Book 18 Schutzkappe für Anschlussbuchsen verfügbar, die nicht mit einer Fotozelle verbunden sind. Typische Anwendungsbereiche sind Straßen- und Smart-City-Beleuchtung. Sensormodule, die mit dem Amphenol Zhaga Book 18-Sockel und der Kuppelabdeckung hergestellt werden, bieten Dimmsteuerung, drahtlose Konnektivität, eine Vielzahl von Erfassungsoptionen und andere Funktionen (Abbildung 4).

Abbildung 4: Amphenol Commercial FLS Zhaga Book 18 Anschlussbuchsen, Sockel und Kuppelabdeckungen sind mit Zhaga Book 18 konform. (Quelle: Amphenol ICC)

Neben Zhaga gibt es noch weitere wichtige Normen, die bei der Entwicklung intelligenter LED-Beleuchtungslösungen beachtet werden sollten. In den USA ist eine dieser Normen die American National Standards Institute (ANSI)/National Electrical Manufacturers Association (NEMA) C136 Series – Standards for Roadway and Area Lighting Equipment. Ähnliche Normen außerhalb der Vereinigten Staaten gelten möglicherweise auch für Ihre Region. Amphenol Commercial FLA Dimmerbuchsen sind so konstruiert, dass sie der ANSI C136-41 entsprechen. Die Konformität mit dieser Norm bedeutet, dass sie mit Leistungs- und Verdunkelungs-/Signalkontakten für eine Verbindung zwischen der dimmbaren Fotozelle und der Leuchte für kommerzielle und technische Beleuchtungen ausgelegt sind. Diese verriegelbaren Anschlussbuchsen sind mit ANSI C136-10 konform. Sie werden auch für Beleuchtungsapplikationen in intelligenten Gebäuden eingesetzt. Die FLA Dimmerbuchsen verfügen über ein gegen hohe Temperaturen beständiges UL94V-0-Gehäuse und sind für einen Strom von bis zu 15 A pro Kontakt ausgelegt (Abbildung 5).

Abbildung 5: erfüllen die Anforderungen der ANSI C136-41 und werden mit einem hochtemperaturbeständigen UL94V-0-Gehäuse geliefert. (Quelle: Amphenol ICC)

Im Außenbereich ist zusätzlich ein Schutz gegen raue Witterung mit der Schutzart IP67 erforderlich. Amphenol Commercial FLH Mini-abgedichtete Steckverbinder mit 2,5 mm Rastermaß sind versiegelte, wasserdichte Wire-to-Wire-Steckverbinder, die im gesteckten Zustand eine Abdichtung nach IP67 bieten. Aufgrund ihrer Wasserdichtheit eignen sie sich ideal für Anwendungen in rauen Umgebungen (Abbildung 6). Diese Steckverbinder werden in Beleuchtungs- und IIoT-Anwendungen eingesetzt. Aufgrund der kompakten Bauform ist die FLH-Serie für platzsparende Anwendungen geeignet.

Abbildung 6: Amphenol Commercial FLH Mini-abgedichtete Steckverbinder mit 2,5 mm Rastermaß bieten eine Wire-to-Wire-Abdichtung gemäß IP67-Schutzart in gestecktem Zustand, um rauen Wetterbedingungen zu widerstehen. (Quelle: Amphenol ICC)

Fazit

Ich bin ungern im Dunkeln unterwegs und begrüße daher die Verbesserungen in den Bereichen Verkehr, Beleuchtung, Parken, Sicherheit und Infrastruktur, die intelligente, vernetzte LED-Beleuchtung für unsere Städte mit sich bringt. Außerdem unterstütze ich voll und ganz integrierte Technologien, die den Städten helfen, Energie, Abfall und Kosten zu reduzieren und die Nachhaltigkeitsziele weiter voranzutreiben. Ich hoffe, dass ich einige intelligente Lösungen von Amphenol vorstellen konnte, die dazu beitragen, die Basis für die Entwicklung von Beleuchtungslösungen für Smart Cities zu schaffen.



« Zurück


Paul Golata kam im Jahr 2011 zu Mouser Electronics. Als Senior Technology Specialist trägt er zu Mousers Erfolg bei, indem er sich für strategische Führung, taktische Umsetzung sowie für die gesamte Produktlinie und die Marketingrichtungen moderner Technologieprodukte einsetzt. Mit seinen einzigartigen und wertvollen technischen Beiträgen, die Mouser Electronics als bevorzugten Partner etablieren und festigen, stellt Paul Golata Designingenieuren die neuesten Informationen und Trends in der Elektrotechnik bereit.

Bevor Paul Golata zu Mouser Electronics kam, war er in verschiedenen Produktions-, Marketing- und Vertriebsrollen für Hughes Aircraft Company, Melles Griot, Piper Jaffray, Balzers Optics, JDSU und Arrow Electronics tätig. Er besitzt einen BSEET (Bachelor of Science in Elektrotechnik) vom DeVry Institute of Technology (Chicago, IL), einen MBA von der Pepperdine University (Malibu, CA) sowie einen MDiv w/BL (Master of Divinity mit Bachelor of Law) und einen PhD vom Southwestern Baptist Theological Seminary (Fort Worth, TX).


Alle Autoren

Alle anzeigen Alle anzeigen
Blog nach Datum anzeigen