Steckverbinder für medizinische Geräte David Pike

(Quelle: FOTOGRIN/Shutterstock.com)

In einer kürzlich erschienenen Beitragsserie über Steckverbinder für die Medizintechnikbranche hat Samtec einige der in Krankenhäusern verwendeten Geräte untersucht. Das Hauptaugenmerk lag dabei auf den Geräten, die in der Chirurgie und bei der Versorgung von Patienten eingesetzt werden. Ein großer Teil der Medizinbranche findet jedoch abseits der Öffentlichkeit statt.

Für die kurzfristige Versorgung der Patienten, aber auch für die langfristige Erforschung neuer Behandlungsmethoden für künftige Generationen ist die Arbeit unzähliger Ärzte, Krankenschwestern und Techniker im Hintergrund von entscheidender Bedeutung (Abbildung 1). Die dabei eingesetzten Geräte sind ebenso wichtig wie die Instrumente und Geräte in den Operationssälen oder Arztpraxen.

 

Abbildung 1: Die in medizinischen Labors verwendeten Geräte sind für den Verlauf der Patientenversorgung entscheidend. (Quelle: Mongkolchon Akesin/Shutterstock.com)

 

Medizinische Geräte für Tests und Untersuchungen

Eine lebensrettende Behandlung hängt von der Fähigkeit der Ärzte ab, jede Krankheit so früh wie möglich zu erkennen und zu diagnostizieren. Dabei kann die Gewebe- und Blutanalyse äußerst detaillierte Informationen über den Zustand eines Patienten liefern (Abbildung 2). Damit Laborgeräte die notwendigen Informationen liefern können, müssen sie in der Lage sein, Substanzen in sehr kleinen Mengen, möglicherweise sogar bis auf molekularer Ebene, nachzuweisen.

 

Abbildung 2: Die Geräte für die Untersuchung von Blut und Gewebe in medizinischen Labors müssen präzise genug sein, um auch kleinste Substanzen bis hin zur molekularen Ebene nachzuweisen. (Quelle: Okrasiuk/Shutterstock.com)

 

Moderne medizinische Labore untersuchen Blut- und Gewebeproben. Mit den richtigen Geräten können Ärzte Krankheitserreger und Infektionen identifizieren und somit die beste Behandlungsmethode für ihre Patienten bestimmen. Die dafür eingesetzte Messtechnik muss in der Lage sein, sehr empfindliche Messungen durchzuführen und mit Hilfe unterschiedlicher Techniken wie der Spektroskopie und chemischen Analyse auch kleinste elektrische Signale zu erkennen. Steckverbinder, die für diese Geräte verwendet werden, müssen äußerst zuverlässig sein und dürfen nur sehr geringe Signalverluste aufweisen.

Medizinische Forschung

Ohne den jahrzehntelangen, unermüdlichen Einsatz von Forschenden wäre die Diagnose und Behandlung von Krankheiten nicht möglich – und auch heute geht diese Arbeit weiter. Das betrifft beispielsweise die Erforschung von Langzeiterkrankungen wie Krebs oder die rasche Entwicklung von Impfstoffen, wie kürzlich im Kampf gegen Covid-19.

Für die Forschung werden Geräte benötigt, mit denen viele identische Proben hergestellt werden können, um Therapien und Diagnosemethoden zu erforschen. Diese Geräte stehen mit ihren Sensoren und bildgebenden Systemen für die kritische Überwachung an der Spitze der medizinischen Entwicklung, und die verwendeten Steckverbinder müssen gleichermaßen hoch entwickelt sein.

Pharmazeutische Industrie

Die pharmazeutische Industrie ist ein riesiger Industriebereich. Sie hat derzeit einen Wert von über 1,3 Billionen Dollar und ist für die Herstellung von Medikamenten verantwortlich, die das Ergebnis medizinischer Forschung sind. Um den weltweiten Bedarf an Medikamenten und Impfstoffen zu decken, müssen jedes Jahr Milliarden von Dosen hergestellt werden. Gleichzeitig muss der Herstellungsprozess streng kontrolliert werden, denn die Mengen der Chemikalien müssen im Mikrogrammbereich genau dosiert werden (Abbildung 3). Infolgedessen müssen die Geräte, die bei der Herstellung pharmazeutischer Produkte zum Einsatz kommen, eine Genauigkeit bieten, die in keinem anderen Industriebereich zu finden ist.

 

Abbildung 3: Die bei der Herstellung von pharmazeutischen Produkten verwendeten Geräte müssen die höchsten Genauigkeitsstandards erfüllen. (Quelle: Dmitry Kalinovsky/Shutterstock.com)

 

Lösungen von Samtec für medizinische Geräte

Samtec ist sich der Tatsache bewusst, dass Steckverbinder, die in der medizinischen Forschung und bei Tests eingesetzt werden, höchste Präzision und Zuverlässigkeit bieten müssen, um optimale klinische Ergebnisse zu erzielen. Die Hochgeschwindigkeitssteckverbinder bilden das Kernstück des Produktkatalogs von Samtec und erfüllen die Präzisionsanforderungen für medizinische Anwendungen in idealer Weise. Die Leistungssteckverbinder von Samtec werden zudem nach den strengen Extended Life Product- und Severe Environment Testing-Programmen getestet, die den Entwicklern die Sicherheit geben, die sie für die Entwicklung medizinischer Systeme benötigen. Ausführliche Informationen über diese Programme und darüber, wie die Produkte von Samtec die neuesten Innovationen in der Medizinbranche unterstützen, finden Sie auf der Website Samtec.com unter der Rubrik „Medizinische Anwendungen“. Dort erhalten Sie auch weitere Informationen über den Schwerpunkt von Samtec im Bereich Medizinelektronik.

Der Blogbeitrag Steckverbinder für medizinische Geräte wurde von David Pike geschrieben und zuerst unter dem Titel „Connectors for Medical Equipment“ auf Samtec.com veröffentlicht.



« Zurück


David ist seit fast 30 Jahren in der Steckverbinderbranche tätig und arbeitet mit führenden Herstellern aus dem Fertigungs- und Vertriebsbereich zusammen. Er ist in der gesamten Branche für seine Leidenschaft und Neugier bekannt und nennt sich online „Connector Geek“.


Alle Autoren

Alle anzeigen Alle anzeigen
Blog nach Datum anzeigen