Die faszinierende MINT-Welt mit Analog Devices Tommy Cummings

(Source: AlesiaKan/Shutterstock.com)

Wäre es nicht großartig, einen Elektroingenieur in der Familie zu haben? Die Schulen sind derzeit geschlossen, die Schülerinnen und Schüler sitzen zuhause fest und suchen nach einer Beschäftigung. Das ist eine gute Gelegenheit, sie mit diesem Berufsfeld vertraut zu machen – und zwar auf unterhaltsame, kurzweilige und gleichzeitig informative Art.

Analog Devices bietet eine Reihe von interessanten Projekten für den Bildungsbereich an, die die Lücke füllen können, die durch den Schulausfall entstanden ist. Sie richten sich an junge Menschen, die mit MINT-Projekten (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) vertraut sind, die in vielen Schulen angeboten werden. Mit den Produkten von Analog Devices können Schüler und Studenten – und sogar Hobbyisten – mit einem interdisziplinären und praxisnahen Ansatz von zu Hause aus lernen.

Werfen wir einen Blick auf die aktiven Lernmodule ADALM1000 und ADALM2000, die für Schüler, Studenten und Selbstlerner konzipiert sind, sowie das auf das ADALM-PLUTO SDR-Lernmodul:

ADALM1000

Das vielseitige ADALM1000, auch bekannt als M1K, ist ein Einstiegsmodul, das Schülern und Studenten in einer praxisnahen Umgebung Grundlagenkenntnisse über elektrotechnische Konzepte vermitteln soll. Das M1K bietet Analysefunktionen für reale Schaltungen und Konzepte, die in Entwicklungsumgebungen verwendet werden (Abbildung 1). Benutzer können Spannungs- und Stromkurvenformen sowie AC- und DC-Kennlinien von angeschlossenen Bauteilen und Systemen messen. Das Gerät hilft bei der Veranschaulichung der Beziehungen zwischen Strom, Spannung und Impedanz. Begleitende Quellen, einschließlich herunterladbarer Vorlesungen, Laboren und Kursmaterialien sind ebenfalls verfügbar. Klicken Sie hier, um mehr zu erfahren. 

Abbildung 1: Mit dem ADALM1000 können Benutzer Spannungs- und Stromkurvenformen sowie AC- und DC-Charakteristiken von angeschlossenen Bauteilen und Systemen messen. (Quelle: Mouser Electronics)

 

 

ADALM2000

Das ADALM2000, auch bekannt als M2K, ist ein USB-betriebenes, Software-definiertes Instrument, das es angehenden Ingenieuren ermöglicht, sowohl mit analogen als auch mit digitalen Ein- und Ausgangssignalen zu arbeiten (Abbildung 2). Das 112 Gramm leichte und kompakte M2K-Elektroniklabor bietet ein digitales Oszilloskop, einen Funktionsgenerator, ein Voltmeter, einen Logik-Analysator, zwei programmierbare Versorgungsspannungen und verschiedene weitere Analysatorfunktionen. Die M2K-Plattform arbeitet mit der grafischen Open-Source-Anwendungssoftware Scopy von Analog Devices, ist kompatibel mit Windows, Linux® und macOS®, eignet sich für Breadboard-Experimente und bietet leistungsstarke Instrumentierungsoptionen. Und es sieht sogar cool aus. Es ist in einem schlanken, durchsichtigen blauen Handheld-Gehäuse erhältlich. Klicken Sie hier, um mehr zu erfahren.

Abbildung 2: Das Elektroniklabor ADALM2000 von Analog Devices bietet ein digitales Oszilloskop, einen Funktionsgenerator, ein Voltmeter, einen Logik-Analysator, zwei programmierbare Versorgungsspannungen sowie verschiedene andere Analysatorfunktionen in einem kompakten Gehäuse. (Quelle: Mouser Electronics)

ADALP2000-Active-Learning-Program-Parts-Kit: Das Kit enthält Bauelemente von Analog Devices, wie Transistoren, LEDs, Widerstände, Potentiometer, Kondensatoren, Dioden, Induktivitäten, Sensoren und eine Vielzahl nützlicher ICs. Klicken Sie hier, um mehr zu erfahren.

ADALM-PLUTO

Das Lernmodul ADALM-PLUTO bietet eine Einführung in die Grundlagen von Software-defined Radio (SDR), Hochfrequenztechnik (HF) und Drahtlos-Kommunikation sowie fortgeschrittene Themen für Elektrotechnik-Studenten oder Selbstlerner (Abbildung 3). Bei Verwendung mit einem Laptop ist PLUTO SDR ein tragbares, eigenständiges, kostengünstiges HF-Lernmodul mit Vollduplex-Sende- und Empfangsfunktionen von 325MHz bis 3800MHz. Das Modul wird von MATLAB® Simulink® unterstützt und kann beispielsweise für Themen wie GSM-Analyse, Empfang von Wettersatellitenbildern der National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) und das Flugzeugpositionierungssystem ADS-B (Automatic Dependent Surveillance - Broadcast) eingesetzt werden. Klicken Sie hier, um mehr zu erfahren.

Abbildung 3: Das ADALM-PLUTO von Analog Devices ist ein tragbares, eigenständiges, kostengünstiges HF-Lernmodul mit Vollduplex-Sende- und Empfangsfunktionen von 325 MHz bis 3800 MHz. (Quelle: Mouser Electronics)

Fazit

Diese Modulauswahl zielt darauf ab, Studierenden MINT-bezogene Projekte zu Hause zu ermöglichen. Analog Devices bietet auch ein umfassendes Engineering-Discovery-Resource-Center, in dem angehende Ingenieure Zugang zu Laboren, Slides und Lehrplanvorschlägen haben. Und das Beste ist: Es ist ein Schritt auf dem Weg, einen Elektroingenieur in der Familie zu haben.



« Zurück


Tommy Cummings ist Senior Technical Content Specialist bei Mouser Electronics in Mansfield, Texas. 2018 kam Tommy nach einer journalistischen Karriere bei The Dallas Morning News, Fort Worth Star-Telegram, San Francisco Chronicle und anderen zu Mouser. Tommy berichtete über den Dot-Com-Boom im Silicon Valley und war Redakteur für digitale Inhalte und Audience-Engagement-Editor bei Nachrichtenagenturen. Früher war er sogar Mitglied der Wahlkommission, die den Gewinner der Heisman Trophy wählte. Sie können ihm auf Twitter unter @tommycummings oder auf LinkedIn folgen.


Alle Autoren

Alle anzeigen Alle anzeigen
Blog nach Datum anzeigen