Drahtlose Konnektivität – Ist es an der Zeit, die Kabel zu kappen? John Hunter

Quelle: stock.adobe.com - auremar

 

Konnektivität in Privathaushalten, Unternehmen oder Einzelhandelsgeschäften war viele Jahre lang gleichbedeutend mit einer festen oder festverdrahteten Verbindung, die direkt mit dem Gebäude oder dem Gelände verbunden war. Doch mit der Entwicklung zuverlässigerer und leistungsfähigerer Mobilfunkverbindungen hat sich die Art und Weise, wie Menschen drahtlose Verbindungen herstellen, in den letzten Jahren verändert.

Warum dieser plötzliche Wandel?

Diese Entwicklung ist in erster Linie auf die Fortschritte und die Verfügbarkeit von Mobilfunkverbindungen zurückzuführen. Nicht nur in dicht besiedelten oder städtischen Gebieten, sondern auch im ländlicheren Raum, wo die 4G/5G-Einführung schneller vonstattengeht.

In Einzelhandels- oder Geschäftsräumen wurde diese Entwicklung vielleicht nicht so sehr durch die jüngste Pandemie verursacht, sondern vielmehr durch sie gefördert. Es gab immer häufiger kleine Pop-up-Läden, die nur zur Abholung, zum Mitnehmen, am Straßenrand usw. genutzt werden konnten, wenn die Kunden das Geschäft nicht betreten konnten. Solche Standorte können innerhalb weniger Wochen errichtet werden, erfordern keine großen Räumlichkeiten und müssen daher nicht unbedingt in einem Gebiet errichtet werden, in dem eine drahtgebundene Wi-Fi-Verbindung verfügbar oder eingerichtet ist.

Ein ähnliches Szenario gilt auch für Heimanwender, denn Tausende, wenn nicht gar Millionen von uns arbeiten, streamen, spielen usw. heute von zu Hause aus. Doch was geschieht, wenn Sie zu Hause eine schlechte oder gar keine Festnetzverbindung haben? Oder wenn Sie von einem abgelegenen Ort aus arbeiten möchten? Eine Hütte im Wald zum Beispiel könnte ein idyllischer Ort sein, um für eine Weile dem Alltag zu entfliehen, aber die Chancen auf eine drahtgebundene WLAN-Verbindung sind dort wahrscheinlich gering. In diesem Fall stellt eine 4G/5G-Mobilfunklösung möglicherweise die einzige Option dar.

Failover vs. Primäre Konnektivität – Was ist der Unterschied?

Für Unternehmen stellt sich eine wichtige Frage: Was passiert, wenn die WLAN-Verbindung ausfällt oder instabil wird? Im Einzelhandel ist dies ein ernstes Problem. Wie soll das Geschäft weiterlaufen, wenn die einzige WLAN-Verbindung ausfällt? POS-Systeme benötigen in der Regel eine Verbindung, um Zahlungen zu verarbeiten, für Digital Signage ist möglicherweise eine Verbindung erforderlich, um Menüs, Informationen usw. zu aktualisieren. Wenn das Unternehmen also die Verbindung zum Internet verliert, verliert es auch sein Geschäft und letztlich auch seine Einnahmen und seinen Ruf.

Dadurch ist ein Markt entstanden, der als „Failover“ bezeichnet wird. Im Falle eines Ausfalls der kabelgebundenen WLAN-Verbindung kann ein drahtloses Festnetz-Zugangssystem (einschließlich eines Mobilfunk-Routers sowie einer 4G- oder 5G-Antenne) sofort aktiviert werden und die Internetverbindung über eine Mobilfunk-Alternative herstellen.

Auch Mobilfunkbetreiber und Internetprovider greifen diesen Trend auf und bieten 4G/5G-Mobilfunklösungen entweder neben oder zusätzlich zu den herkömmlichen kabelgebundenen Internetverbindungen an. Im Heimbereich gewährleistet eine 4G/5G-Lösung eine permanente Internetverbindung, wenn die WLAN-Verbindung ausfällt oder ein Teil des Hauses nicht erreicht werden kann. Somit können Familien von zu Hause aus arbeiten, streamen und sich vernetzen, auch wenn ihre kabelgebundene Internetverbindung keine Verbindung mehr herstellt.

Was bedeutet das?

Angesichts dieser (und vieler weiterer) Faktoren hat sich die Verfügbarkeit von drahtlosen Mobilfunkanschlüssen rapide verbessert. Kommerzielle Lösungen zur Bereitstellung von Mobilfunkverbindungen für größere Gebäude oder Unternehmen sind schon seit vielen Jahren verfügbar, waren jedoch oft eine teure Lösung. Mittlerweile sehen wir eine Nachfrage nach Anwendungen für Endverbraucher und kleine Einzelhändler, bei denen die Endnutzer ein Standard-System kaufen können, mit dem sie eine primäre Internetverbindung in ihrem Haus oder Unternehmen herstellen können oder das als Failover-Lösung zur Verfügung steht.

Wie sehen die Lösungen aus?

Für diese Nachfrage hat TE Connectivity mit der RP20 lite die erste ihrer neuen Antennenlösungen für Fixed Wireless Access entwickelt. Sie ist ein Beispiel für eine 5G-Antenne der nächsten Generation und ist so konzipiert, dass sie schnell an einen geeigneten Mobilfunk-Router oder -Gateway angeschlossen werden kann. Dabei bietet sie entweder primäre Konnektivität für Bereiche, in denen keine drahtgebundene Verbindung zur Verfügung steht, oder sie fungiert als „Failover“-Backup für den Fall, dass die drahtgebundene Verbindung ausfällt. Sie kann auf dem Schreibtisch, an der Wand oder sogar am Fenster montiert werden, sodass der Benutzer die Antenne an der idealen Stelle für eine optimale Leistung positionieren kann.

Die große Frage

Wir greifen die eingangs gestellte Frage auf: Ist es an der Zeit, die Kabel zu kappen? Die eindeutige Antwort lautet JA!

Aber das hängt natürlich von der Qualität Ihrer Mobilfunkverbindung, der richtigen Ausrüstung und der korrekten Einrichtung usw. ab. Es gibt eben immer ein kleines „aber“!

In vielen Fällen lässt sich jedoch festhalten, dass ein Festnetz- oder Kabelanschluss nicht die einzige Lösung sein muss. Ich empfehle daher: Recherchieren Sie, und wenn Sie sich nicht sicher sind, sprechen Sie mit einem Experten, bevor Sie die Investition tätigen. 4G/5G-Lösungen sind eine erschwingliche Lösung, aber niemand gibt gerne sinnlos Geld aus. Die Antennen, Systeme und die Infrastruktur sind in der Regel verfügbar und die Lösung kann funktionieren. Stellen Sie aber sicher, dass Ihr Haus oder Grundstück nicht zu weit von einem Sendemast entfernt ist oder Sie aus baulichen Gründen kein Signal empfangen können. Die Technik kann eben doch nicht alles!



« Zurück


John Hunter ist Senior Product Marketing Specialist – Antennas im Geschäftsbereich Data and Devices bei TE Connectivity.

Er hat einen Bachelor-Abschluss in Marketing mit Jura von der Universität Aberystwyth, Vereinigtes Königreich, und war in verschiedenen Marketingfunktionen in den Bereichen Technik und Automotive tätig, wobei sein Schwerpunkt auf Antennen für verschiedene Anwendungen und Branchen lag.


Alle Autoren

Alle anzeigen Alle anzeigen
Blog nach Datum anzeigen