Entkeimung und Desinfektion mit UV-C LEDs OSRAM Opto Semiconductors
Entkeimung und Desinfektion mit UV-C LEDs

Mit Hilfe von UV-C Licht können bis zu 99,999… Prozent der Erreger auf Oberflächen, in der Luft oder im Trinkwasser unschädlich gemacht werden. Als einer der weltweit führenden Halbleiter Hersteller ermöglicht Osram Opto Semiconductors mit seinen UV-C LEDs nun besonders kleine und robuste Anwendungsmöglichkeiten und treibt die Industrialisierung dieser speziellen Lichtquellen weiter voran.

Saubere Luft, Oberflächen und Wasser

Stellen wir uns eine Welt vor, in der Licht unser alltägliches Leben gesünder, sicherer und angenehmer macht. Mit Hilfe der UV-C Lösungen von Osram OS wird dies zur Realität.

Die globalen Entwicklungen haben die Aufmerksamkeit auf Themen rund um Desinfektion und Sterilisation heute wie nie zuvor in den Fokus gerückt. Sei es auf dem Arbeitsplatz, zu Hause oder unterwegs, Menschen in allen Lebenslagen werden mit einer neuen Realität und möglicher Gefährdung der Gesundheit konfrontiert. Häufiges Händewaschen, Einhaltung der Abstandsregeln oder das Tragen von Mund- und Nasenschutz tragen dazu bei, die Verbreitung von Krankheitserregern zu reduzieren. Aber auch Licht in der richtigen Wellenlänge kann einen Beitrag dazu leisten die Welt gesünder zu machen und das Allgemeinwohl der Menschheit zu fördern.

UV-C: Die Grundlagen

Als sichtbares Licht bezeichnet man üblicherweise den Wellenlängenbereich zwischen 400 nm und 800 nm. Für die Entkeimung mit Licht fokussieren wir uns auf den Bereich <400 nm. Das Spektrum wird nochmals in UV-A (380-315 nm), UV-B (315-280 nm) und UV-C (280-100 nm) unterteilt. UV-Strahlung wird täglich von der Sonne auf natürliche Weise abgegeben. Während UV-A und UV-B die Erdoberfläche erreichen können, wird UV-C Strahlung fast vollständig von der Erdatmosphäre absorbiert.

Jede Art von UV-Strahlung kann auch künstlich erzeugt werden und hat so bereits Einzug in unser tägliches Leben genommen. UV-A ist z.B. weit verbreitet in der Druckerindustrie oder im Bereich Sensing, u.a. zur Erkennung von Falschgeld. Dahingegen kommt UV-B in der Lichttherapie und in der Pflanzenbeleuchtung zum Einsatz. Und UV-C wird weitgehend in der Desinfektion und Entkeimung von Luft, Wasser und Oberflächen eingesetzt. Je nach Applikation und Anwendungsbereich verwendet man verschiedene

Leistungsklassen um die notwendige Wirkungsleistung auf der zu behandelnden Fläche zu gewährleisten.

UV-C: Wie funktioniert’s?

UV-C Strahlung ist geeignet für Entkeimung und Desinfektion, da sie Bakterien, Viren und Keime wirkungsvoll inaktiviert. UV-C Strahlung wirkt in hohem Maße desinfizierend da sie von der DNA der Mikroorganismen absorbiert wird und den Reproduktionsprozess inaktiviert. Die dafür notwendige Wirkungsleistung hängt weitestgehend von der Applikation und den anvisierten Krankheitserregern ab.

UV-C: Warum LEDs?

Heute kommen vorwiegend noch konventionelle UV-C Lichttechnologien auf Quecksilberbasis in der Trinkwasseraufbereitung und Oberflächendesinfektion zum Einsatz. Mit dem Einsatz von UV-C LEDs, öffnet sich eine Reihe von Vorteilen und neuen Einsatzmöglichkeiten in den verschiedensten Anwendungsbereichen.

Ein wesentlicher Aspekt LED-basierter UV-C Lösungen gegenüber konventioneller Technologie liegt in der Kompaktheit der Lichtquellen. Dank ihrer kleinen Bauform können LEDs besonders einfach im finalen Design verbaut werden. Die direkte Integration der Lichtquellen hat zudem den Vorteil, dass das energiereiche, kurzwellige UV-C Licht nicht in die Umgebung gelangt und dadurch auch kein Risiko für Menschen darstellen kann. Zudem sind LEDs, anders als bisher häufig eingesetzte konventionelle Lichttechnologien, sehr robust und unempfindlich gegenüber äußeren Erschütterungen.

UV-C: Warum ist es so wichtig?

Sauberes Wasser. Reine Luft. Keimfreie Oberflächen. Eine klare und reine Umgebung in der die Gesundheit und Sicherheit aller Möglichkeit wird, auch unter härtesten Bedingungen.

In einer vernetzten Welt entstehen neue Herausforderungen wie wir sie in den letzten 18 Monaten erleben mussten. Wir sind von Mikroorganismen umgeben, jeden Tag. Sei es daheim, am Arbeitsplatz, beim Arztbesuch oder Gebrauch von Leitungswasser. Die vorherrschende Pandemie hat zu einem erhöhten Desinfektionsbewusstsein im Einklang mit dem Wunsch nach sicheren UV-C Lösungen geführt.

UV-C Strahlung ermöglicht wirksamen Schutz vor schädlichen Mikroorganismen ohne den Einsatz von Chemikalien.

Licht fürs Leben

Licht ist überall um uns herum. Es ist überall, wo wir hingehen. Die Produktlinie Illumination (OS IL) von OSRAM deckt die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche ab. Egal ob es sich um Wohnraumleuchten oder Beleuchtungsgeräte handelt. Ob zur Beleuchtung oder zur Akzentuierung eines Bauwerks. Um zu signalisieren, dass eine Straße sicher überquert werden kann, ein Krankenwagen sich nähert oder um die Startbahn für Flugzeuge zu markieren. Von der Verbesserung unseres Wohlbefindens und unserer Gesundheit bis hin zur Kultivierung von Pflanzen: OS IL bietet alle Möglichkeiten.

 



« Zurück


OSRAM Opto Semiconductors ist einer der führenden Hersteller von optoelektronischen Halbleitern für Beleuchtung, Sensoren und Visualisierungssektoren. Das große Produktportfolio von OSRAM Opto Semiconductors bietet eine große Auswahl an Hochleistungs-LEDs mit hoher Helligkeit im sichtbaren Bereich und anderen Halbleitertechnologien, die in einer Vielzahl von Beleuchtungsapplikationen zum Einsatz kommen.


Alle Autoren

Alle anzeigen Alle anzeigen
Blog nach Datum anzeigen