Fingerabdruck-Sensormodule Tommy Cummings

Solange wir Fingerabdrücke haben, wird sich die biometrische Technologie für Fingerabdrucksensoren weiterentwickeln und ihre Anwendungsmöglichkeiten wachsen.

Verschiedene Studien zeigen, dass der Markt für Fingerabdruckscanner angesichts der immer besseren Genauigkeit und der sinkenden Kosten ein erhebliches Wachstum verzeichnen wird. Laut Valuates Reports wird der weltweite Markt für Fingerabdrucksensoren voraussichtlich von 2,91 Milliarden US-Dollar (USD) im Jahr 2020 auf 5,19 Milliarden US-Dollar bis Ende 2026 wachsen. Auch der zunehmende Einsatz von Fingerabdruckscannern im Cloud Computing und die verstärkte Nutzung in Smartphones dürften die Nachfrage in den kommenden Jahren antreiben.

Die Anwendungsmöglichkeiten für Fingerabdruckscanner sind vielfältig, sowohl für den privaten als auch für den industriellen Bereich. Es gibt Sperren für PC, Türschlösser mit Fingerabdruck, Schubladenschlösser, Wearables und Identitätserkennung für Geräte im Internet der Dinge. Zudem können Fingerabdrucksensoren dazu beitragen, Sicherheits- und Datenschutzbedenken Rechnung zu tragen, indem sie eine Authentifizierungsebene für Benutzer bereitstellen. Dies ist von entscheidender Bedeutung, da der digitale Zugriff auf persönliche Kontaktinformationen, E-Mails, Zahlungsinformationen, Standortdaten und andere Arten von verschlüsselten Daten stetig zunimmt. Auch die zunehmende Verbreitung von sensorbasierten biometrischen Systemen in Unternehmen und Behörden ist ein wichtiger Antriebsfaktor.

Auch bei Smartphones ist die Entwicklung im Gange. Es wird erwartet, dass das 2021 auf den Markt kommende iPhone 13 über einen Fingerabdruckscanner im Display verfügen wird. Diese Technologie wird in Zukunft noch häufiger zum Einsatz kommen, vor allem in Anbetracht der pandemiebedingten Maskenpflicht und des eingeschränkten Körperkontakts, die eine zusätzliche Authentifizierung erforderlich machen.

In diesem Beitrag stellen wir zwei Fingerabdruckscanner-Produkte vor, die Entwicklern für lösungsbasierte Designs zur Verfügung stehen.

 

Kapazitive Sensoren sind gängige Lösungen

Der DFRobot Gravity: Capacitive Fingerprint Sensor ist ein kapazitiver Fingerabdrucksensor, der die Standardaufgabe der Erfassung, Verarbeitung, Speicherung und des Vergleichs von Fingerabdrücken übernimmt. Das Produkt von DFRobot enthält als Herzstück einen ID809-Prozessor und einen Halbleiter-Fingerabdrucksensor. Durch den integrierten IDfinger6.0-Fingerprint-Algorithmus ist der Sensor in der Lage, die gesamte Fingerabdruckerkennung selbstständig durchzuführen. Ein weiteres interessantes Feature: Er unterstützt eine 360-Grad-Winkelerkennung mit einer Deep-Learning-Funktion. Designer wird es freuen, dass er die I2C-Kommunikation unterstützt und damit für die Arbeit mit Controllern wie UNO, micro:bit u.a. geeignet ist. Als kapazitiver Scanner gehört das Gerät außerdem zu den heute am häufigsten verwendeten Fingerabdruckscannern.

Der Mikroe Fingerabdruck-Sensor mit zweifarbigem LED-Ring ist ein kapazitiver Fingerabdruck-Sensor-Modul-Scanner. Das Modul von Hangzhou Grow Technology verfügt über eine zweifarbige Ringanzeige und bietet einen integrierten Bilderfassungs- und Algorithmus-Chip in einem. Das Gerät kann als Erweiterung von Entwicklungsplatinen verwendet und dezentral auf dem Mikroe Fingerprint 3 Click-Adapterboard eingesetzt werden.

Fazit

Seit den Tagen, in denen Fingerabdrücke mit Tinte eingefärbt und auf Papier gepresst wurden, hat sich die forensische Wissenschaft weiterentwickelt. Im Fernsehen sehen wir, wie diese Fingerabdrücke in eine Datenbank eingegeben werden und dann vom CSI-Team (Crime Scene Investigation) oder von Dexter in Krimiserien analysiert werden. Die moderne Scantechnologie ist inzwischen sehr ausgereift, so dass den Entwicklern alle Arten von Anwendungen für ihre Designs zur Verfügung stehen. Laut Marktprognosen wächst die Nachfrage nach Fingerabdruck-Sensortechnologie kontinuierlich. Und das Beste daran: Sie müssen sich nicht mehr die Finger schmutzig machen.



« Zurück


Tommy Cummings ist Senior Technical Content Specialist bei Mouser Electronics in Mansfield, Texas. 2018 kam Tommy nach einer journalistischen Karriere bei The Dallas Morning News, Fort Worth Star-Telegram, San Francisco Chronicle und anderen zu Mouser. Tommy berichtete über den Dot-Com-Boom im Silicon Valley und war Redakteur für digitale Inhalte und Audience-Engagement-Editor bei Nachrichtenagenturen. Früher war er sogar Mitglied der Wahlkommission, die den Gewinner der Heisman Trophy wählte. Sie können ihm auf Twitter unter @tommycummings oder auf LinkedIn folgen.


Alle Autoren

Alle anzeigen Alle anzeigen
Blog nach Datum anzeigen