HF Technologie als Schlüsselfaktor bei großen Sportveranstaltungen Amphenol RF

Quelle: Mouser

Bei großen Sportereignissen auf der ganzen Welt ist die Hochfrequenz-Technologie ein wichtiger Teil der Infrastruktur in den Stadien und ein wichtiger Faktor für das allgemeine Zuschauererlebnis. Seit der Integration des Sports in die Alltagskultur in den frühen 1900er Jahren sind die Fortschritte in der HF-Technologie parallel zur Entwicklung des Sports verlaufen.

Die Sportbegeisterung erreichte einen Höhepunkt, als Veranstaltungen über den Rundfunk übertragen wurden, beginnend mit einem Boxkampf über 10 Runden ohne Entscheidung zwischen Johnny Dundee und Johnny Ray im Motor Square Garden von Pittsburgh im Jahr 1921. Weniger als zwei Jahrzehnte später waren die Olympischen Sommerspiele 1936 in Berlin das erste im Fernsehen übertragene Sportereignis. Diese beiden großen Ereignisse in der Sportgeschichte wurden im Wesentlichen mittels HF Technologie übertragen, bei der Informationen in Form von Tönen und Bildern gesendet wurden. Diese frühen Anwendungsfälle waren der Beginn einer lebenslangen Partnerschaft zwischen Bild- und Ton-Technologien. Seitdem hat die HF-Technologie neben dem Rundfunk, der sich im letzten Jahrhundert erheblich weiterentwickelt hat, auch auf anderen Bereichen Einzug gehalten.

Zu den Applikationen, bei denen Funkfrequenzen zum Einsatz kommen, zählen Kommunikationssysteme in Stadien, insbesondere Systeme mit drahtloser Konnektivität, wie beispielsweise WiFi mit IoT-Antennen auf ISM-Bändern und drahtlose Ticketing-Geräte mit NFC-Antennen. Zudem stützen sich die Überwachung von Sportlern, Punktesysteme, die Verfolgung von Sportgeräten und die Sicherheitsfunktionen in hohem Maße auf HF-Verbindungen. Jede dieser Funktionen ist für sich genommen ein Teil eines viel größeren Puzzles, das in seiner Gesamtheit das Zuschauererlebnis verbessert, das vor hundert Jahren nur persönlich stattfinden konnte.

Radio und TV

Hochwertige HF-Steckverbinder und Kabelbaugruppen sorgen dafür, dass Video- und Audio-Einspeisungen von Kameras und Mikrofonen verlust- und störungsfrei übertragen werden. Koaxialadapter werden verwendet, um Geräte verschiedener Hersteller miteinander zu verbinden. Antennen übertragen Live-Audio- und Video-Feeds an Sendezentren und Satelliten-Uplinks. Diese Signale werden dann an Sendenetzwerke in der ganzen Welt weitergeleitet.

Mit Hilfe der HF-Technologie können dezentrale Sendeeinheiten die Signale von verschiedenen Standorten innerhalb des Veranstaltungsortes erfassen und übertragen und so eine umfassende Abdeckung gewährleisten. Kameradrohnen nutzen HF-Signale zur Fernsteuerung und Übertragung von hochauflösenden Videos, die eine einzigartige Sicht auf die Veranstaltungen aus der Luft ermöglichen. Athleten oder Schiedsrichter können Kameras am Körper tragen, um Live-Bilder aus ihrer Perspektive zu senden, was der Übertragung zusätzliche Dynamik verleiht. Bei großen Sportveranstaltungen ist eine sorgfältige HF-Planung erforderlich, um Störungen zu vermeiden und eine zuverlässige Übertragung der Signale zu gewährleisten. Dazu gehört auch die Koordination der Frequenzen, um das Spektrum effektiv zu nutzen. Redundante HF-Systeme werden häufig eingesetzt, um im Falle eines technischen Ausfalls eine unterbrechungsfreie Übertragung und Kommunikation zu gewährleisten.

Kommunikationssysteme

Zuverlässige Steckverbinder und Kabel sind entscheidend für die Kommunikationssysteme von Veranstaltern, Sicherheitskräften und Notfalleinsatzkräften. Antennen ermöglichen eine drahtlose Kommunikation am gesamten Veranstaltungsort, selbst bei Veranstaltungen mit großen Entfernungen wie bei den Olympischen Spielen. Für die Abdeckung der weitläufigen Veranstaltungsbereiche sind beispielsweise Walkie-Talkie-Kommunikation, WiFi und andere drahtlose Dienste für das Medienpersonal auf ein zuverlässiges Antennensystem angewiesen. Dabei tragen Antennen und Kabelbaugruppen dazu bei, Echtzeitdaten wie Spielerstatistiken und Spielstände an Fernsehsender und Displays vor Ort zu übertragen.

Spielerüberwachung

Am Körper getragene Sensoren wie GPS, Herzfrequenzmesser und Beschleunigungsmesser nutzen HF-Signale, um Echtzeitdaten über die Leistungsdaten von Sportlern (z. B. Geschwindigkeit, Herzfrequenz) an Kommentatoren und Zuschauer zu übertragen. Auch Trainer, Analysten und medizinische Teams überwachen diese Sensoren, um sofortiges Feedback und Einstellungen im Hinblick auf Trainings- und Wettkampfverhalten zu ermöglichen. Zudem können biometrische Daten wie Herzfrequenz, Körpertemperatur und Sauerstoffgehalt genutzt werden, um gesundheitliche Probleme zu erkennen und bei Bedarf schnell einzugreifen. Diese Echtzeitüberwachung trägt dazu bei, Anzeichen für potenzielle Verletzungen zu erkennen, so dass proaktive Maßnahmen ergriffen werden können. An der Kleidung oder am Zubehör von Sportlern können zudem RFID-Tags angebracht werden, um das Absolvieren bestimmter Aktivitäten, wie z. B. Runden bei einem Leichtathletikrennen, zu verfolgen und den Organisatoren den Standort der Teilnehmer mitzuteilen, um deren Sicherheit zu gewährleisten. Dies ist besonders wichtig bei Sportarten, die sich über große Entfernungen erstrecken, wie Marathonläufe oder Radrennen. Mit der HF-Technologie lassen sich eine schnelle Reaktion und Hilfe gewährleisten.

Zuschauererlebnis

Viele der oben genannten Applikationen für HF-Technologie bei Sportveranstaltungen und weltweiten Übertragungen haben das Zuschauererlebnis verbessert. Durch HF-Schaltungen werden WiFi- und mobile Netzwerke in vielfältiger Weise unterstützt und von den Zuschauern genutzt, beispielsweise für Live-Streaming, Social-Media-Updates und allgemeine Kommunikation. Dies trägt dazu bei, die Einbindung der Fans zu steigern und ein interaktives Erlebnis zu schaffen, wie beispielsweise in Stadionbereichen, in denen die Zuschauer an virtuellen Spielen teilnehmen oder Sportler über holografische Displays treffen können. Außerdem können persönliche Mobilgeräte mit Veranstaltungs-Apps synchronisiert werden, um personalisierte Inhalte, Updates und exklusive Angebote zu erhalten. Über Lautsprecheranlagen im Stadion werden wichtige Informationen in Echtzeit an die Zuschauer und Teilnehmer übertragen. Auf den Bildschirmen am Veranstaltungsort werden mithilfe von HF-Technologie Echtzeit-Statistiken, Spielstände und andere Aktualisierungen angezeigt, die die Zuschauer während der gesamten Veranstaltung auf dem Laufenden halten. Diese Bildschirme werden auch für die Übertragung von einzelnen Bereichen innerhalb des Veranstaltungsbereiches genutzt, so dass die Zuschauer unabhängig von ihrem Sitzplatz einen besseren Blick auf die Veranstaltung haben. Zudem sind nun auch On-Demand-Dienste verfügbar, mit denen die Zuschauer Speisen, Getränke und Waren bestellen können, die dann bequem direkt an ihren Sitzplatz geliefert werden.

RF-Produkte:

In rundfunkbezogenen Applikationen werden weiterhin traditionelle Broadcast- und 12G-Lösungen verwendet. Für die Übertragung von Signalen werden in der Regel Steckverbinder und Baugruppen vom Typ 1,0-2,3, BNC, HD-BNC, HD-AFI, MCX und N-Typ eingesetzt. In 5G-Netzwerken und IoT-Bauteilen wird eine Kombination aus mittelgroßen und kleinen Steckverbindern verwendet, z. B. Low-PIM 2,2-5, 2,92 mm, 4,3-10, HD-EFI und MCX, N-Typ, SMA, SMP und SMPM. Sowohl Steckverbinder als auch Kabelbaugruppen werden häufig mit einer Kombination von Antennen-Arten verwendet. Diese Applikationen verlangen auch versiegelte IP67/68-Verbindungen, Lösungen für extreme Belastungen und robuste Lösungen.

Bei Drohnen, AR/VR-Geräten und Wearables-Technologien kommen Mini-FAKRA-, FAKRA-Steckverbinder und Kabelsätze sowie SMA-Lösungen der AUTOMATE-Serie von Amphenol zum Einsatz.

Fazit

HF-Verbindungen sind von zentraler Bedeutung für die Technologien, die bei großen Sportveranstaltungen zum Einsatz kommen. Mit der Weiterentwicklung dieser Technologie wächst die Beziehung zwischen HF-Produkten und Sport auf einem noch nie dagewesenen Niveau. Die Bereitstellung von Informationen in Echtzeit hat das Zuschauererlebnis verbessert und spielt gleichzeitig eine Schlüsselrolle für die Sicherheit der Sportler und die strategische Planung der Trainer. Diese miteinander verbundenen Elemente bilden die Grundlage für die Zukunft großer Sportveranstaltungen auf der ganzen Welt.



« Zurück


Amphenol RF's Blog

Alle Autoren

Alle anzeigen Alle anzeigen
Blog nach Datum anzeigen