LEDs für die urbane Landwirtschaft OSRAM Opto Semiconductors

Quelle: Urban Farming © OSRAM

Das weltweite Pandemiegeschehen hat die Welt auf den Kopf gestellt und für Veränderungen sowohl im privaten als auch im öffentlichen Raum gesorgt. Aber nicht nur das! Die Krise ebnete auch den Weg für innovative Neuerung und Innovationen. Die massiven Störungen der weltweiten Lieferketten lösten in vielen Ländern ein Umdenken hinsichtlich Indoor und Urban Farming aus. Nahrungsmittelversorgung und Ernährungssicherheit erlangten einen neuen Stellenwert.

Die neue Art der Pflanzenbeleuchtung

Ein wichtiger Bestandteil von Indoor Farming Anlagen, zu denen auch Vertical Farming zählt, sind Beleuchtungslösungen mit LED-Technologie. In vielen Orten der Welt werden oder sind landwirtschaftlich nutzbare Flächen bereits rar. Innovative LED-Lösungen bieten in solchen Fällen große Vorteile. Sie erzeugen exakte Lichtkompositionen für die unterschiedlichsten Pflanzen, um diesen optimale Wachstumsbedingungen zu ermöglichen und die Entwicklung bestimmter Charakteristika zu fördern. Pflanzen können so auf platzsparende Weise angebaut und Dank effizienter Lichtlösungen höhere Erträge erzielt werden.

LEDs sind effizienter

Jahrzehntelang wurden herkömmliche Hochdruck-Natriumdampflampen (HPS) häufig für Gewächshäuser und andere Gartenbauzwecke verwendet. Allerdings gehen damit viele Herausforderungen einher. Sie haben eine kurze Lebensdauer und sind aufgrund ihrer hohen Hitzeentwicklung oft nur für Top Lighting Applikationen in Gewächshäusern geeignet.

Dies ist ein großes Problem für Gewächshausbesitzer, da eine effiziente Energienutzung für eine wirtschaftliche Produktion unerlässlich ist. In traditionellen Gewächshaus- und Urban-Farming-Setups sind HPS-Leuchten oft ineffizient. Sie liefern zwar Licht für Pflanzen, aber es ist oft nicht der effizienteste Wellenlängenbereich, da die Lampen nicht angepasst werden können, um ideale Wachstumsbedingungen für verschiedene Pflanzenarten zu bieten.

HPS-Lampen erzeugen oft viel Wärme, was zu erheblicher Verdunstung führt und letztendlich den Ernteertrag begrenzt. Darüber hinaus können HPS-Leuchten aufgrund ihrer Wärmeproduktion in der Regel nicht sehr nahe an den Pflanzen platziert werden, was effizientere vertikale Farm-Setups verhindert.

Die gute Nachricht ist, dass innovative LED-Technologien viele dieser Probleme lösen. Zunächst einmal erzeugen LEDs fast keine Strahlungswärme, wodurch die Leuchten näher an den Pflanzen platziert und die Pflanzen viel höher gestapelt werden können, wodurch Landwirte mehr Produkte auf kleinerem Raum anbauen und gleichzeitig die Wasserkosten senken können.

LED-Leuchten bieten auch anpassbare Wellenlängen für die Bedürfnisse verschiedener Pflanzen, sodass Gewächshausbetreiber bestimmte Pflanzen unter optimalen Bedingungen anbauen können. So können LEDs beispielsweise so angepasst werden, dass sie Licht mit einem höheren Rot- oder Blauanteil liefern und genau die Wellenlängen erzeugen, die Pflanzen wie Eisbergsalat, Tomaten und Basilikum für ein optimales Wachstum benötigen.

LEDs für gesünderes und nährstoffreicheres Obst und Gemüse

LEDs sind die bisher effizientesten Beleuchtungstechnologie für den Anbau von Pflanzen mit künstlichem Licht. Sie tragen nicht nur dazu bei, auf kleinerem Raum frische Lebensmittel ohne den Einsatz von Pestiziden zu produzieren, sondern erleichtern es den Verbrauchern in städtischen Gebieten auch, schnell frische und gesunde Lebensmittel zu erhalten. Angesichts der ständig wachsenden Bevölkerung des Planeten und der immer kleiner werdenden Ackerflächen ein deutlicher Vorteil.

Verbraucher in städtischen Gebieten sind oft auf Produkte angewiesen, die an weit entfernten Orten angebaut werden und mit Lastwagen – oftmals betrieben mit fossilen Brennstoffen - zu ihnen gebracht werden.

Angesichts der vielfältigen Anliegen unserer modernen Gesellschaft ist es unabdingbar, in effiziente und zeitsparende Technik aller Art zu investieren. LEDs sind eine dieser Technologien. Sie ebnen den Weg zum Pflanzenanbau der Zukunft.

LED Lösungen für besonders effiziente und robuste Horticulture Anwendungen bietet ams OSRAM, und treibt die Weiterentwicklung der Pflanzenbeleuchtung mit LED-Lichtquellen weiter voran. So umfasst die Serie DURIS S 5 von Gartenbau-LEDs beispielsweise eine Auswahl von violetten, neutralweißen und kaltweißen Beleuchtungsfarben. Die Leuchtdioden verfügen über einen Sichtwinkel von 120° bei 50 % Iv und sind in einem weißen Gehäuse zur Oberflächenmontage mit einem farbigen diffusem Silikonharz verfügbar. Diese Gartenbau-LEDs arbeiten in einem Temperaturbereich von -40 °C bis 100 °C und bieten eine Sperrschichttemperatur von +125 °C.

Gezielt für die Unterstützung der Photosynthese sind hingegen die Hochleistungs-LEDs OSLON Square Hyper Red optimiert. Ihr Strahlungswirkungsgrad liegt bei 65 %, der Strahlungsfluss bei 965 mW. Diese LEDs werden in einem Temperaturbereich von -40 °C bis +125 °C betrieben. Die Square Hyper Red LEDs sind bei einer Sperrschichttemperatur von 135 °C und einer ESD-Spannungsfestigkeit von 8 kV funktionsfähig. Sie sind in einem SMT-Keramikgehäuse mit einer Silikonlinse untergebracht.

Licht fürs Leben

Licht ist überall um uns herum. Es ist überall, wo wir hingehen. Die Produktlinie Illumination (OS IL) von OSRAM deckt die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche ab. Egal ob es sich um Wohnraumleuchten oder Beleuchtungsgeräte handelt. Ob zur Beleuchtung oder zur Akzentuierung eines Bauwerks. Um zu signalisieren, dass eine Straße sicher überquert werden kann, ein Krankenwagen sich nähert oder um die Startbahn für Flugzeuge zu markieren. Von der Verbesserung unseres Wohlbefindens und unserer Gesundheit bis hin zur Kultivierung von Pflanzen: OS IL bietet alle Möglichkeiten.



« Zurück


OSRAM Opto Semiconductors ist einer der führenden Hersteller von optoelektronischen Halbleitern für Beleuchtung, Sensoren und Visualisierungssektoren. Das große Produktportfolio von OSRAM Opto Semiconductors bietet eine große Auswahl an Hochleistungs-LEDs mit hoher Helligkeit im sichtbaren Bereich und anderen Halbleitertechnologien, die in einer Vielzahl von Beleuchtungsapplikationen zum Einsatz kommen.


Alle Autoren

Alle anzeigen Alle anzeigen
Blog nach Datum anzeigen