Leistungsverstärkermodule und ihre Rolle im 5G-Design Shawn Gibb

HF-Leistungsverstärker sind notwendig, um eine zuverlässige Kommunikation mit großer Reichweite zu gewährleisten. (Quelle: rumruay - stock.adobe.com)

 

5G ist eine der wichtigsten und leistungsfähigsten Technologien, die jemals im Bereich der drahtlosen Kommunikation auf den Markt gekommen sind. Im Vergleich zu 4G bietet 5G erhebliche Verbesserungen bei den Datenraten, den Latenzzeiten und der Kapazität und wird die Branche und die Welt grundlegend verändern.

Allerdings führen diese drastischen Leistungsverbesserungen zu einer höheren Belastung und strengeren Anforderungen an die verwendete Hochfrequenz-Hardware (HF). Dabei ist der Leistungsverstärker (Power Amplifier, PA) einer der wichtigsten Bestandteile der HF-Hardware. Dieses Bauteil ist mit der zunehmenden Verbreitung von 5G noch wichtiger geworden. Bei der Bewältigung der Herausforderungen im Zusammenhang mit der Entwicklung von HF-Leistungsverstärkern für 5G haben sich Leistungsverstärkermodule (PAMs) in den letzten Jahren zu einem wichtigen Instrument entwickelt.

In diesem Beitrag erfahren Sie mehr über Leistungsverstärker, ihre Bedeutung für 5G und darüber, wie Qorvo Leistungsverstärkermodule einsetzt, um die 5G-Infrastruktur der Zukunft zu unterstützen.

Was ist ein Leistungsverstärker?

Bei der Verarbeitung von HF-Signalen können die Spannungspegel extrem niedrig sein, insbesondere in den höheren Frequenzbändern von 5G. Dies ist eine Herausforderung, denn das elektromagnetische (EM) Signal wird bei kleineren Amplituden anfälliger für das Rauschen auf Systemebene (d. h. das Signal-Rausch-Verhältnis sinkt). Hinzu kommt, dass Signale mit geringerer Spannung im Allgemeinen nicht die nötige Stärke haben, um nachgelagerte Schaltkreise oder Antennen anzusteuern.

Um diese Probleme zu lösen, verwenden Ingenieure sogenannte Leistungsverstärker. Ein HF-Leistungsverstärker ist ein Schaltungsbaustein, mit dem sich die Amplitude, die Ausgangsleistung oder die Steuerungskapazität eines HF-Signals erhöhen lässt. In der Regel befinden sich HF-Leistungsverstärker in der Nähe der Systemantennen, um eine Sendeantenne mit einem Hochleistungssignal zu versorgen.

Mit einem Leistungsverstärker soll das Signal verstärkt werden, während gleichzeitig ein hohes Maß an Wiedergabetreue vom Eingang bis zum Ausgang erhalten bleibt. Daher sind Linearität, Effizienz und Ausgangsleistung wichtige Spezifikationen für einen Leistungsverstärker.

Herausforderungen beim Design von Leistungsverstärkern

In der Vergangenheit wurden Leistungsverstärker und die dazugehörigen Schaltungen mit diskreten Bauelementen auf einer Leiterplatte entwickelt. Dieses Konzept hat der Industrie zwar viele Jahre lang gute Dienste geleistet, doch die Effizienz dieser Technik steht vor dem Hintergrund verschiedener, durchaus komplexer Designherausforderungen zunehmend in Frage.

Eine dieser Herausforderungen besteht darin, den optimalen Kompromiss zwischen Fläche, Kosten, Leistung und Stromverbrauch zu finden. Häufig stehen diese Spezifikationen im Widerspruch zueinander, und die Entwickler müssen wissen, wie sie ihre Schaltungen optimieren können, um die Kompromisse für die jeweilige Applikation bestmöglich in Einklang zu bringen. Doch bei der Verwendung von diskreten Komponenten werden diese Kompromisse immer schwieriger, da Überlegungen wie die Auswahl der Bauelemente, die Interoperabilität der Komponenten und das Layout die Leistung beeinflussen.

Dies wird durch den Umstieg auf 5G noch weiter erschwert, da die Systeme dann größere Bandbreiten und höhere Frequenzbereiche abdecken müssen. Heutige Systeme benötigen eine durchschnittliche Momentan-Bandbreite von bis zu 400 MHz und arbeiten mit Frequenzen von bis zu 4 GHz. Die Herausforderung besteht nun darin, die oben genannten Systemkompromisse zu berücksichtigen und gleichzeitig die Leistung in diesem Frequenzbereich zu gewährleisten.

Lösungen mit einem Leistungsverstärkermodul

Um diese Herausforderung zu bewältigen, nutzt Qorvo Leistungsverstärkermodule.

Ein Leistungsverstärkermodul ist ein elektronisches Bauelement, das die diskreten Komponenten eines Leistungsverstärkers und die zugehörigen Schaltkreise in einer einzigen Paketlösung integriert. Beim Einsatz in einer 5G-Basisstation könnte ein Leistungsverstärkermodul beispielsweise den Antriebsverstärker und den Endstufenverstärker in einem einzigen Gehäuse integrieren, anstatt sie als diskrete Schaltungsblöcke zu implementieren. Durch die Integration des gesamten Leistungsverstärkersystems in einem einzigen Modul lassen sich viele wichtige Vorteile erzielen (Abbildung 1).

 

Abbildung 1: Das Leistungsverstärkermodul QPA4501 von Qorvo verfügt über eine Doherty-Endstufe für hohe Leistung und Effizienz. (Quelle: Qorvo)

Zum einen machen Leistungsverstärkermodule das Design von HF-Systemen, wie z. B. Basisstationen, wesentlich einfacher als die diskrete Variante. Denn anstatt Komponenten auszuwählen und eine diskrete Schaltung zu entwerfen, können die Entwickler ein Modul auswählen, das ihren Anforderungen entspricht, und es als Komplettbaustein in ihr System implementieren.

Zum anderen bieten Leistungsverstärkermodule im Vergleich zu Nicht-Modul-Lösungen eine verbesserte Leistung und Flächennutzung. Durch die Integration der Komponenten können Layout-Probleme, wie z. B. Störsignale, minimiert werden, was zu einer höheren Leistung und Effizienz führt. Die Leistungsverstärkermodule von Qorvo berücksichtigen auch Aspekte wie die Impedanzanpassung für den Entwickler und stellen sicher, dass eine optimale Leistung erzielt werden kann.

Zudem ermöglicht diese Art der Integration im Durchschnitt kleinere Systeme, wodurch die Entwickler bei ihrem endgültigen Systemdesign Gewicht und Fläche sparen können.

Die Kompetenz von Qorvo bei Leistungsverstärkermodulen

Qorvo bietet das branchenweit größte und innovativste Portfolio an GaN-on-SiC-Produkten, mit denen Entwickler eine überragende Effizienz und Leistungsbandbreite erzielen können. Die GaN-on-SiC-Produkte zeichnen sich durch hohe Leistungsdichte, kompakte Abmessungen, hervorragende Verstärkung, hohe Zuverlässigkeit und Prozessreife aus. Qorvo hat die Bedeutung von Leistungsverstärkermodulen für die Zukunft von 5G-Systemdesigns erkannt und entwickelt branchenführende Lösungen für den Markt. Die Leistungsverstärkermodule von Qorvo bieten ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung, Effizienz, Größe und Kosten und machen das Design für die Entwickler so einfach wie möglich.



« Zurück


Shawn Gibb ist Senior Product Line Manager für 5G-Basisstationsprodukte im Bereich Infrastructure and Defense Products (IDP) bei Qorvo. Er verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der Produktentwicklung sowie in der Entwicklung von Materialien und Gerätetechnologien. Shawn hat einen B.E. in Chemical Engineering und einen M.E. in Materials Engineering vom Stevens Institute of Technology und hält 29 Patente in III-Nitrid-Materialien und Gerätetechnologie. Bevor er 2019 zu Qorvo kam, arbeitete Shawn bei Akoustis, Crystal IS, RFMD und der Emcore Corporation.


Alle Autoren

Alle anzeigen Alle anzeigen
Blog nach Datum anzeigen