Mehr Auswahl bei der USB-C-Stromversorgung Tommy Cummings

Wir alle haben Schubladen voller Ladegeräte und Kabel, die vielleicht sogar noch aus der Technik-Steinzeit der alten Klapphandys stammen. Wir haben uns seitdem mehrere neue Smartphones zugelegt – und die alten Ladegeräte stapeln sich.

Doch angesichts der Möglichkeit, dass einige neue Smartphones ohne Ladegeräte auf den Markt kommen werden, was mit der Einführung des iPhone 12 von Apple bestätigt wurde, ist es ein gutes Zeichen, denn es zeigt, dass die Entwickler die Designs für die vielen Geräte verbessert haben, die mit USB Typ-C versorgt werden.

Schon seit mehreren Jahren sind die 24-poligen USB-Typ-C-Steckersysteme eine hochintegrierte Stromversorgungslösung für smarte Geräte, die sich immer weiter entwickelt und sich an den traditionellen USB-Optionen vorbeientwickelt hat. Aufgrund ihrer einfachen Handhabung und geringen Größe haben sie das Potenzial, der einzige Datenanschluss für Laptops und Smartphones zu werden (das iPhone 12 hat übrigens seinen Anschluss für die langsameren Lightning-Stecker behalten).

USB-C-Stecker und -Kabel ersetzen verschiedene elektrische Anschlüsse, darunter USB-B und USB-A, HDMI, DisplayPort und 3,5-mm-Audiokabel und -stecker. Sie lassen sich ebenfalls sowohl mit Hosts als auch mit Geräten verbinden. Sie müssen jedoch Verbindungen mit Nicht-USB-Geräten wie Monitoren und Fernsehern herstellen können.

USB-C kann eine Leistung von bis zu 100 W liefern. Das ermöglicht einen bidirektionalen Stromfluss zwischen zwei Geräten und erweitert die Palette der Stromversorgungsoptionen, die dem Entwickler zur Verfügung stehen.

In diesem Beitrag beschäftigen wir uns mit zwei speziellen Typ-C-Produkten – einem Controller und einer Buchse – von On Semiconductor und CUI Devices. Diese Bauelemente verdienen einen genaueren Blick und sind Kandidaten für Ihre nächste Ladegeräte-Stückliste.

 

On Semiconductor FAN6390MPX

Da wir gerade von Leistung sprechen: Der FAN6390MPX von On Semiconductor ist ein adaptiver USB-Typ-C-Ladecontroller, der vollständig USB-PD 3.0-konform ist (Abbildung 1). Er ermöglicht Spannungsregelungen von 3,3 V bis 21 V und Strombegrenzungen von 1 A bis 3 A und eignet sich damit für eine Vielzahl von Anwendungen und Leistungsanforderungen.

Der FAN6390MPX ist ein ideales Ladegerät für Smartphones, Tablets oder AC-DC-Adapter, die eine Konstantspannungs- (CV) und Konstantstromregelung (CC) erfordern.

Und das Beste ist: Der FAN6390MPX besitzt eine interne Synchrongleichrichtersteuerung und einen NMOS-Gate-Treiber für die VBUS-Lastschaltersteuerung.

On Semiconductor FAN6390MPX

Abbildung 1:  Der FAN6390MPX ermöglicht Spannungsregelungen von 3,3 V bis 21 V und Strombegrenzungen von 1 A bis 3 A und eignet sich damit für eine Vielzahl von Anwendungen und Leistungsanforderungen. (Mouser Electronics)

CUI Devices UJC Power-Only USB Typ C-Buchse

Die UJC Power-Only USB Typ-C-Buchse von CUI Devices eignet sich für Standard-USB-Typ-C-Stecker und ist speziell für reine Stromversorgungsanwendungen konzipiert (Abbildung 2). Diese 6-polige Buchse befindet sich in einem oberflächenmontierbaren Gehäuse und ist für 3 A und 20 VDC ausgelegt. Der UJC-Stecker ist eine kostengünstige Lösung für Designs, bei denen das Laden oder die Stromversorgung die einzige Funktion ist. Die Edelstahlbuchse ist reflow-lötkompatibel und besitzt die Brennbarkeitsklasse UL94V-0.

CUI Devices UJC Power-Only USB-Typ-C-Buchse

Abbildung 2: Die UJC Power-Only-USB-Typ-C-Buchse ist eine kostengünstige Lösung für Designs, bei denen das Laden oder die Stromversorgung die einzige Funktion ist. (Mouser Electronics)

Fazit

USB Typ-C entwickelt sich aufgrund seiner Leistung und Vielseitigkeit schnell zum Standard – zum Stecker der Wahl. Entwicklungsingenieure wissen diese Leistung und Vielfalt zu schätzen. Und als Endkunden werden Sie es zu schätzen wissen, weniger Netzteile in Ihrer Schublade zu haben.



« Zurück


Tommy Cummings ist Senior Technical Content Specialist bei Mouser Electronics in Mansfield, Texas. 2018 kam Tommy nach einer journalistischen Karriere bei The Dallas Morning News, Fort Worth Star-Telegram, San Francisco Chronicle und anderen zu Mouser. Tommy berichtete über den Dot-Com-Boom im Silicon Valley und war Redakteur für digitale Inhalte und Audience-Engagement-Editor bei Nachrichtenagenturen. Früher war er sogar Mitglied der Wahlkommission, die den Gewinner der Heisman Trophy wählte. Sie können ihm auf Twitter unter @tommycummings oder auf LinkedIn folgen.


Alle Autoren

Alle anzeigen Alle anzeigen
Blog nach Datum anzeigen