WiFi 7 revolutioniert die Gaming-Welt Jens Hilgendag

(Quelle: Pavel – stock.adobe.com)

Von Jahr zu Jahr werden die Gaming-Erlebnisse vielfältiger, komplexer und realistischer. Mit der bevorstehenden Einführung des neuen WLAN-Standards WiFi 7 wird jedoch ein Technologiesprung vollzogen, der die Online-Gaming-Landschaft nicht nur verändern, sondern sogar revolutionieren wird. Wie wäre es, wenn beim Online-Gaming Verzögerungen und Verbindungsprobleme der Vergangenheit angehörten, wenn die Grenzen zwischen der physischen und der virtuellen Welt verschwimmen würden und Multiplayer-Erlebnisse in großem Maßstab möglich wären? WiFi 7 wird der Katalysator für beispiellose Geschwindigkeit, Latenz, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit sein und damit eine Ära der Konnektivität einläuten, in der das Online-Gaming in neue Dimensionen vorstößt.

Unglaublicher Leistungssprung zu WiFi 7

Um die Bedeutung von WiFi 7 für die Gaming-Welt richtig zu verstehen, ist es wichtig, die bisherigen Fortschritte bei den WLAN-Standards zu kennen. Das N-Protokoll von WiFi 4 war der erste Standard, der den Datendurchsatz mithilfe der MIMO-Technologie (Multiple Input, Multiple Output) verbesserte. Das AC-Protokoll (WiFi 5) war ein weiterer bedeutender Fortschritt in der WLAN Technologie. Es brachte noch schnellere Geschwindigkeiten, eine höhere Kapazität und verbesserte Performance durch Eigenschaften wie größere Kanalbandbreiten und fortschrittlichere MIMO-Fähigkeiten. Mit dem AX-Protokoll (WiFi 6) folgte ein deutlicher Sprung in Bezug auf Geschwindigkeit, Kapazität und Effektivität durch die Einführung von Technologien wie OFDMA (Orthogonal Frequency-Division Multiple Access), das die Verwaltung mehrerer Geräte in einem Netzwerk verbessert, die Latenzzeit verringert und die Leistungsfähigkeit des Netzwerks insgesamt erhöht. In jüngster Zeit wurde mit WiFi 6E, einer Erweiterung von WiFi 6, durch die Nutzung des unlizenzierten 6-GHz-Frequenzbands eine neue Dimension erreicht. Mit diesem zusätzlichen Frequenzspektrum werden Störungen und Netzüberlastungen noch weiter reduziert, was zu höheren Geschwindigkeiten und besserer Performance führt.

WiFi 6E bietet eine erhebliche Verbesserung der Datenraten und kann mehr Geräte gleichzeitig verwalten. Dadurch ist es vor allem für bandbreitenintensive Applikationen wie Virtual Reality, 4K-Streaming und Gaming interessant – aber das ist erst der Anfang. Mit dem kommenden WiFi 7-Standard kann ein Gerät über alle drei Bänder (2,4 GHz, 5 GHz und 6 GHz) gleichzeitig verbunden werden, um das verfügbare Frequenzspektrum vollständig zu nutzen und unglaubliche Geschwindigkeiten mit besserer Performance zu erzielen. Der neue Standard bietet Geschwindigkeiten, die 4,8-mal schneller als WiFi 6 und 13-mal schneller als WiFi 5 sind und übertrifft damit die Geschwindigkeit, Latenz und Zuverlässigkeit aller bisherigen Standards bei weitem. Dieser Technologiesprung ist einfach unglaublich und wird mehr Gaming-Szenarien als je zuvor ermöglichen.

WiFi 7 bringt Gaming-Vorteile

WiFi 7 wird seine Vorgänger mit erheblichen Verbesserungen in Bezug auf Geschwindigkeit, Latenz und Zuverlässigkeit übertreffen. Durch die Nutzung einer erweiterten Kanalbreite von bis zu 320 MHz auf dem 6-GHz-Band bietet es eine höhere Bandbreite. Die Geschwindigkeit ist viermal so hoch wie bei WiFi 6E und ermöglicht den Download von 256 GB in 25 Sekunden. Dies führt zu noch schnelleren Datenraten und geringeren Überlastungen, wodurch letztlich gleichzeitige Übertragungen mit optimaler Geschwindigkeit möglich werden. WiFi 7 bedeutet das Ende von Buffering-Problemen. Das ist eine großartige Nachricht für die Gaming-Branche.

Multiuser MIMO (MU-MIMO) bedeutet, dass ein Netzwerkelement in der Lage ist, mehrere Nutzer mit mehreren Eingängen und Ausgängen gleichzeitig zu verwalten. Mit WiFi 7 wird die Kapazität von 8 auf 16 Nutzer steigen – das bedeutet eine Verdoppelung der Mehrbenutzerfähigkeit. Durch fortschrittliche Technologien wie MU-MIMO und OFDMA kann WiFi 7 mehrere Geräte gleichzeitig verwalten und somit auch in stark ausgelasteten Umgebungen für nahtlose Verbindungen sorgen.

Höhere Übertragungsraten und effizientere Übertragungen sind weitere Merkmale von WiFi 7. Das bedeutet eine bessere Konnektivität bei Gaming-Aufgaben, die stark von Latenzzeiten abhängig sind. Selbst bei 8K-Auflösungen für Smart-TVs bietet WiFi 7 eine optimale Konnektivität mit Streaming-Plattformen. Das bedeutet, dass Sie grafisch gesehen nicht nur das Spiel sehen, sondern auch selbst mittendrin sein werden. Es gibt keine Verzögerungen und alle Aktionen, die Sie ausführen, erfolgen in Echtzeit. Zudem ermöglicht WiFi 7 die Verwendung mehrerer Ressourcenquellen während des Verbindungsaufbaus, um Überlastungen zu vermeiden. Dadurch werden Störungen praktisch auf Null reduziert, was für das Gaming von großem Vorteil ist. Unter idealen Bedingungen werden alle Verbesserungen des WiFi 7-Standards zu Geschwindigkeiten von über 40 GB/s führen. Wenn man bedenkt, dass der aktuelle WiFi 6E-Standard nur eine theoretische Geschwindigkeit 9,6 GB/s erreichen kann, wenn man alle Frequenzbänder kombiniert, ist dieser Leistungssprung enorm. Zudem können Geräte dank des Multilink-Betriebs von WiFi 7 verschiedene Kanäle gleichzeitig zum Senden und Empfangen von Informationen verwenden. Das reduziert die Latenzzeit und die Datenüberlastung und sorgt so für eine höhere Zuverlässigkeit mit extrem geringen Latenzen. Gemeinsam werden all diese Verbesserungen mehr Gaming-Szenarien als je zuvor ermöglichen.

Neue Gaming-Erfahrungen durch WiFi 7

Mit WiFi 7 werden Spieler beim Online-Gaming weitaus weniger Störungen, Überlastungen und Buffering erleben. So können sie voll und ganz in ein Spiel eintauchen und sich voll und ganz darauf einlassen. Der neue Standard ermöglicht zudem ein atemberaubendes Grafikerlebnis. Die Gaming-Branche wird das visuelle Erlebnis noch weiter steigern und hochauflösende und hochwertige grafische Elemente entwickeln können. Die bemerkenswerteste Verbesserung für das Gaming mit WiFi 7 wird jedoch die Verringerung der Latenz sein, sodass Aktionen in der realen Welt mit beispielloser Präzision in der virtuellen Welt wiedergegeben werden können. Mit WiFi 7 eröffnen sich der Branche zudem neue Szenarien, z. B. Multimode- und Multiplayer-Events in Echtzeit an einem Ort. Gamer werden nicht mehr an ihre Konsolen zuhause gebunden sein. Es werden Gaming-Partys möglich sein, bei denen mehrere Gamer das gleiche WLAN-Netzwerk nutzen, ohne sich gegenseitig zu verlangsamen.

Die andere große Entwicklung, die sich am Horizont abzeichnet, ist das Metaverse, das eine faszinierende Welt aus Gaming, Fantasie und Avataren ermöglichen wird. Durch die Reduzierung der Latenzzeit bei grafikintensiven Online-VR-Sessions wird WiFi 7 dieses Erlebnis noch intensiver machen. Doch bei WiFi 7 geht es nicht nur um Gaming, sondern auch um Unterhaltung. Durch simultanes Streaming über mehrere Kanäle können Nutzer virtuelle Partys ohne Verzögerungen erleben. Menschen können sich in der VR-Welt treffen oder zusammen spielen und während des Spiels Dinge, die ihnen gefallen, in Echtzeit teilen, hinzufügen und kaufen. Diese übergangslose, interaktive Erfahrung wird zu einer Verschmelzung von Gaming und Unterhaltung führen und die Reichweite der Gaming-Industrie auf ein weitaus größeres Publikum ausweiten.

WiFi 7-Technologie als Herz des Gaming

Die Entwicklung von WiFi 7 wird von den führenden Chip-Herstellern vorangetrieben. Viele dieser Unternehmen haben bereits auf die WiFi 7-Technologie umgestellt und sind führend bei zukünftigen Entwicklungen. Auch Bauelemente wie die 2,4 GHz / 5 GHz und WiFi® 6 GHz Antennen von KYOCERA AVX werden für die WiFi 7-Technologie von grundlegender Bedeutung sein. Diese Antennen von KYOCERA AVX, darunter die Produktfamilie der WX-Antennen und die Baureihe X9003019, zeichnen sich durch justierbare Strahlungsmuster aus, mit denen die Signalstärke über verschiedene Ausrichtungen hinweg optimiert und so die Latenzzeit für die nächste Generation von Gaming- und VR-Applikationen reduziert wird. Große Unternehmen haben bereits mit der Entwicklung von Systemen, Routern und Access Points begonnen, mit denen die Vorteile von WiFi 7 für künftige Gaming-Erlebnisse genutzt werden können. Natürlich ist die Entwicklung von WiFi 7-fähigen Produkten noch sehr begrenzt, und die Spezifikationen sind noch nicht klar. Auch die Geschwindigkeit und Kapazität von WiFi 7-Routern, die unter realen Bedingungen betrieben werden, sind noch nicht definiert.

Fazit

Mit WiFi 7 können Virtual Reality und das Metaverse die verbesserte Bandbreite voll ausnutzen, um faszinierende Umgebungen zu streamen. Multiplayer-Events können ohne Verzögerung in Echtzeit stattfinden, und mehrere Nutzer im selben Netzwerk können ohne Bandbreitenbeschränkung gleichzeitig spielen und Livestreams nutzen. Große Installations- und Update-Dateien werden blitzschnell heruntergeladen. Online-Gaming wird genauso reibungslos laufen wie die heruntergeladenen Versionen von Spielen. Die Gaming-Branche wird die Lücke zwischen Online- und Offline-Verhalten schließen und den Nutzern ein grafikintensives, verzögerungsfreies Multiplayer- oder Streaming-Erlebnis ermöglichen.

Mit der bevorstehenden Aktualisierung der Hardware kann die Branche ein neues Virtual-Reality-Erlebnis nach Hause bringen. Die WiFi 7-Technologie wird auf Laptops, Desktops, Smartphones, Smart TVs und IoT-Bauteile (Internet of Things) Einzug halten und damit nicht nur einem Nischenmarkt, sondern einem breiten Publikum faszinierende Erlebnisse bieten. Natürlich wird all dies seine Zeit brauchen. Die genannten Router werden zunächst Hightech-Produkte sein, die viel Geld kosten. Aber in den nächsten ein bis zwei Jahren werden die Kosten sinken und es wird ein größeres Angebot an WiFi 7-Produkten verfügbar sein.

Was die weitere Zukunft angeht, so befindet sich WiFi 8 bereits in der Entwicklung. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Themen wie IoT und künstliche Intelligenz sowie auf der Kombination von WiFi 7 mit 5G, um z. B. sicheres, autonomes Fahren zu ermöglichen. Das ist eine weitere Ebene der Konnektivität für die Tech-Industrie. Diese Updates stehen zwar derzeit nicht in direktem Zusammenhang mit dem Gaming, aber wer weiß, wohin uns diese nächsten Standards führen werden? Wenn wir erst einmal die virtuelle und die physische Erfahrung in Echtzeit an einem Ort vereinen können, sind die Möglichkeiten quasi unbegrenzt.



« Zurück


Jens Hilgendag

Jens Hilgendag ist ein jung gebliebener und dynamischer Senior Manager mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der IT- und Telekommunikationsbranche. Er leitete Vertriebs- und Marketingkampagnen in hart umkämpften Märkten. Derzeit ist er als AIoT GTM Senior Manager bei Xiaomi tätig. Zuvor arbeitete er für Unternehmen wie HTC, Huawei, Tp-Link und die Marketingagentur 360° integral. Er war einer der Initiatoren des virtuellen 11-gegen-11-PS-Turniers bei der Sub-21-Fußballweltmeisterschaft in Kolumbien und anderen Gaming-Events in der Region. Darüber hinaus verfügt er über umfangreiche Netzwerk- und internationale Erfahrungen auf den lateinamerikanischen und europäischen Märkten.

 

 


Alle Autoren

Alle anzeigen Alle anzeigen
Blog nach Datum anzeigen