Spatial Audio auf dem Vormarsch? Jon Gabay
Ganz gleich, ob es sich um Musik, Theater oder Spiele handelt, unsere Begeisterung für Klangerlebnisse ist nicht neu. Sie führte uns von den Anfängen der Stereoanlage bis zum fortschrittlichen Surround-Sound und ermöglichte die Entwicklung von anspruchsvollen Home-Kinos und hochwertigen Audio-Geräten.

Überragende Audioqualität mit Plug&Play-fähigen Klasse-D-Verstärkern Matt Felder
Erfahren Sie in diesem Beitrag alles über eine neue Generation von Klasse-D-Audioverstärkern mit Digitaleingang und Plug&Play, deren Audioqualität herkömmlichen analogen Klasse-D-Verstärkern weit überlegen ist.

Home Audio mit „unsichtbarem“ Sound spürbar aufwerten JJ DeLisle
Immer mehr Kunden entscheiden sich für aufregende Home Audio-Anwendungen, von Heimkinos und Virtual Reality (VR) bis hin zu „Bass Shaker“-Gaming-Systemen. Der Trend geht weg vom Kino und hin zu taktilen Wandlern, die einen „unsichtbaren“ Sound erzeugen. Taktile Schallwandler eignen sich ideal für Situationen, in denen extra laute Bässe nicht möglich sind, oder wenn ein Nutzer satten Sound ohne donnernde Bässe, aber trotzdem mit intensivem Sound-Feeling genießen möchte. Dieser Blog befasst sich mit den Konzepten von Schallwandlern und untersucht ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten im Home Entertainment-Bereich.

Bluetooth LE verspricht höhere Qualität bei drahtloser Audioübertragung Steven Keeping
Die Bluetooth SIG hat den Audiobereich quasi von Beginn an als einen Schlüsselmarkt für die drahtlose Bluetooth-Technologie erkannt.

Immersive Sound – ein Klang wie mitten in einer Lautsprecherbox Jon Gabay
Schon seit Beginn der Mono-Audiotechnik ist die Wiedergabe von Tönen und Geräuschen ein Teil unseres Lebens – sei es in Form von aufgezeichneten und für die Wiedergabe gespeicherten Tönen oder live per Übertragung. Der wiedergegebene Ton gab uns zum ersten Mal die Freiheit, Musik und Nachrichten zu hören, wann immer wir wollten und wann immer wir sie brauchten. Diese Freiheit hat sich zu einem Bedürfnis für fast alle Menschen entwickelt. Die meisten Menschen sagen heute, dass sie Musik brauchen, um glücklich zu sein, denn sowohl echte Nachrichten wie auch Fake News können uns in vielen Fällen traurig machen.

Lösungen für Wearables und Hearables finden Jim Harrison
In den letzten Jahren wurden zahlreiche Produkte mit Wearable-Technologie eingeführt. Hierzu zählen unter anderem Hearables (drahtlose Kopfhörer), die zu einer der populärsten Arten von Wearable-Geräten geworden sind. Innerhalb dieser Untergruppe sind drahtlose Ohrhörer äußerst beliebt, weil sie Mobilität und Bewegungsfreiheit ermöglichen. Die Ohrhörer kommen vor allem in drei Bereichen zur Anwendung: Als Schnittstelle mit dem Smartphone für Musik und Podcasts, als Hörgeräte und als persönliche Tonverstärker (PSAPs), wobei letztere ähnlich wie Hörgeräte arbeiten, jedoch keine medizinische Zertifizierung haben. Alle drei bieten häufig eine einstellbare Frequenzkurve und aktive Hintergrundgeräuschunterdrückung. Einige Ohrhörer verfügen auch über 4 GB Flash-Speicher für die Offline-Wiedergabe. Alle nutzen eine Batterie in jedem Ohrhörer, die aufgeladen werden muss.

Lautsprecher lassen aufhorchen Tony Ives
Lautsprecher sind für unser Musik-Hörerlebnis von entscheidender Bedeutung. Seit den frühen 1920er Jahren sind sie das Standardmedium für die Wiedergabe von Audiosignalen. Mit der wachsenden Verbreitung von drahtlosen Verbindungen, digitaler Signalverarbeitung, Multi-Room-Fähigkeiten, intelligenten Lautsprechern und den aufkommenden Aktivlautsprechern wird unser Hörerlebnis zu einer allumfassenden Erfahrung. In diesem Blog stellen wir einige der wichtigsten Aspekte des Lautsprecherdesigns der nächsten Generation vor.

SSH Teil 2: SSH-Konfiguration unter Windows 10 Jeff Fellinge
Das Secure Shell (SSH)-Protokoll bietet einige sehr nützliche und wichtige Tools für die Remote-Verwaltung Ihrer Geräte und Hosts. SSH lässt sich für den Fernzugriff auf interaktive Befehlszeilen, die Dateiübertragung und sogar zur Verkapselung weiterer Netzwerkprotokolle zwischen Systemen einsetzen. Der SSH-Client ist in die meisten (wenn nicht sogar in alle) Linux-Distributionen integriert und nun auch in Microsoft Windows enthalten. Linux-Administratoren bauen in puncto Systemverwaltung schon seit Jahrzehnten auf SSH, und dies wird sich vermutlich so schnell auch nicht ändern. SSH bietet kritische Authentifizierungs- und Verschlüsselungsdienste für das Systemmanagement aus der Ferne, was auch in Zukunft eine wichtige Rolle bei der Verwaltung von Geräten aller Marken und Modelle spielen wird.

Wie der DSM™ Algorithmus für kräftigen, vollen Klang sorgt Maxim Integrated
Mikro-Lautsprecher finden sich heutzutage in den verschiedensten Geräten wieder. Einige Beispiele sind Gaming-Geräte und Zubehör (Handheld-Konsolen, Smartphones, Tablets, etc.), Smart Home/IoT und Wearables. Zwar ähneln die grundlegenden Bauelemente wie Membran, Schwingspule und Magnet denen in herkömmlichen Lautsprechern, doch wegen der viel geringeren Abmessungen sind sie um einiges kleiner und auch einfacher aufgebaut.

Alle Autoren

Alle anzeigen Alle anzeigen
Blog nach Datum anzeigen