LEDs und der Weg in eine hellere Zukunft Cree LED
Von den bescheidenen Anfängen als Anzeigeleuchten und Displays für Taschenrechner haben LEDs einen langen Weg zurückgelegt. Mit ihrer Fähigkeit, extrem helles Licht in einer großen Vielfalt von Farben zu erzeugen, sind LEDs eine zuverlässige und energieeffiziente Option für fast alle Applikationen der Beleuchtung.

Die optische MIMO-Kommunikation beschreitet neue Wege Jon Gabay
Eine relativ neue Form der parallelen optischen Kommunikation, die ursprünglich für HF entwickelte Nachrichtentechnik MIMO (Multiple Input Multiple Output), gewinnt zunehmend an Aufmerksamkeit. Erfahren Sie mehr.

Farbwiedergabe mit 4-Kanal-LED-Systemen Marcel Consée
In diesem Beitrag erfahren Sie mehr über die High-Power-LEDs von Cree LED, die erstmals neue farblich abstimmbare 4-Kanal-Lösungen mit mehr Lumen pro Watt und präziserer Farbwiedergabe bieten.

Bessere Dekontamination: Wie neue Sensor- und LED-Technologien Systeme zur UV-C-Behandlung verbessern Markus Busz
Seit Beginn der Covid-19-Pandemie 2020 ist das Interesse an der Verwendung von ultraviolettem (UV) Licht zur Bekämpfung von Kontaminationen und Infektionen durch Bakterien, Viren und Sporen stark gestiegen, da UV-Licht im kurzwelligen UV-C-Bereich Oberflächen, Luft und Wasser wirksam desinfiziert. In der Theorie ist diese wissenschaftliche Grundlage zwar gut, jedoch stößt sie in der Praxis auf zwei entscheidende Probleme: Dosierung und Exposition. Die Technologie von ams OSRAM verspricht hier einen wertvollen neuen Ansatz.

Intelligente und grüne Gebäude Stuart Cording
Etwa ein Drittel der Treibhausgasemissionen in der EU entfällt auf gewerblich genutzte Gebäude – höchste Zeit, gegenzusteuern. Welche Lösungen für intelligente Gebäude Entwicklern zur Verfügung stehen, lesen Sie in diesem Beitrag.

Licht-(R)Evolution im Auto-Innenraum Michael Brandl
Technologische Verbesserungen, neue Produkte und Ideen traten eine deutliche Trendwende los, deren Ergebnisse sich in den kommenden Jahren weiter manifestieren werden. Lichtfunktionen wandeln sich von purer Funktion zu einem emotionalen Design-Element.

Die Häuser der Zukunft Marcel Consée
Viele Smart-Home-Systeme lassen sich auch datenschutzbewusst eigenständig nutzen. So können sie individuell auf die Bedürfnisse der Anwender eingehen.

Zwei-Knoten-Architektur in der Straßenbeleuchtung: Die Smart City-Plattform? Jonathan Catchpole
Wir stehen am Beginn einer spannenden Entwicklung im Bereich der Straßenbeleuchtung, denn die Technologie hat sich in den letzten zehn Jahren stärker weiterentwickelt als in den sechs Jahrzehnten davor. Vielleicht ist dies die Plattform und der Anstoß, den die Smart City braucht.

Neue blaue Laserdioden sorgen für Innovation Tom Brandes
Es hat lange gedauert, bis Halbleiterlaser zuverlässig blaues Licht emittieren konnten. Doch die lange Entwicklungszeit hat sich gelohnt. Man denke nur an die enormen Mengen an Bauelementen, die in Blu-Ray-Playern verwendet werden. Heute gibt es Anwendungen in vielen Branchen, und in einigen Fällen ersetzen Laserdioden die LEDs.

Auf den Menschen ausgerichtete Beleuchtungslösungen für mehr Komfort und Gesundheit Tommy Cummings
Ist die Leuchte an Ihrem Büroarbeitsplatz für Sie unangenehm, macht Sie müde oder launisch? Ist das Licht so ausgerichtet, dass Sie sich einfach nicht wohlfühlen? Beleuchtung ist durchaus ein Thema, wenn es um Komfort geht.

LEDs für die urbane Landwirtschaft OSRAM Opto Semiconductors
Das weltweite Pandemiegeschehen hat die Welt auf den Kopf gestellt und für Veränderungen sowohl im privaten als auch im öffentlichen Raum gesorgt. Aber nicht nur das! Die Krise ebnete auch den Weg für innovative Neuerung und Innovationen. Die massiven Störungen der weltweiten Lieferketten lösten in vielen Ländern ein Umdenken hinsichtlich Indoor und Urban Farming aus. Nahrungsmittelversorgung und Ernährungssicherheit erlangten einen neuen Stellenwert.

Entkeimung und Desinfektion mit UV-C LEDs OSRAM Opto Semiconductors
Entkeimung und Desinfektion mit UV-C LEDs
Mit Hilfe von UV-C Licht können bis zu 99,999… Prozent der Erreger auf Oberflächen, in der Luft oder im Trinkwasser unschädlich gemacht werden. Als einer der weltweit führenden Halbleiter Hersteller ermöglicht Osram Opto Semiconductors mit seinen UV-C LEDs nun besonders kleine und robuste Anwendungsmöglichkeiten und treibt die Industrialisierung dieser speziellen Lichtquellen weiter voran.

Beleuchtungsrevolution mit intelligenten LED Paul Golata
Die LED-Technologie hat sich seit ihren Anfängen enorm weiterentwickelt. Die Innen-, Außen- und Straßenbeleuchtung wird von traditionellen Lichtquellen auf LEDs umgestellt. LED-Beleuchtung bietet Stromeinsparungen, Effizienzsteigerungen und umfassende und koordinierte Steuerungsmöglichkeiten. Mit LED-Beleuchtung wird der Übergang zu intelligenter Beleuchtung möglich. Die intelligente Beleuchtung spielt eine entscheidende Rolle in Smart Cities und intelligenten Gebäuden, denn das Internet der Dinge (IoT) und das industrielle Internet der Dinge (IIoT) entwickeln sich immer weiter.

Smarte Zimmerdecken mit Sensoren und Aktuatoren Charles Byers
Haben Sie schon einmal nach oben geschaut und all die miteinander verbundenen Geräte bemerkt, die an der Decke eines modernen Gebäudes angebracht sind? In den "intelligenten" Gebäuden von heute gibt es oft Dutzende von Sensor- und Aktuator-Typen, die über viele parallele Netzwerke miteinander verbunden sind.

Alle Autoren

Alle anzeigen Alle anzeigen
Blog nach Datum anzeigen