Das Zeitalter des softwaredefinierten Fahrzeugs Marcel Consée
Die Automobilindustrie durchläuft einen grundlegenden Wandel, der durch Fortschritte in der Fahrzeugelektronik vorangetrieben wird. Diese Entwicklung hat das Konzept der softwaredefinierten Fahrzeuge hervorgebracht.

Die optimale Board-Stacking-Lösung finden Stuart Cording
Die meisten Elektronik-Entwickler kennen sich mit der Auswahl von Bauteilen gut aus. Widerstände sind einfach, Kondensatoren etwas komplizierter, Induktivitäten werden so lange wie möglich gemieden. Steckverbinder sind komplizierter.

Tipps und Tricks für stromsparende Embedded-Designs Michael Parks
Beim Design neuer elektronischer Geräte sind oft Kompromisse nötig. Die Kosten stehen häufig im Widerspruch zur Leistung. In kostensensiblen Märkten ist die Auswahl des Mikrocontrollers oder Mikroprozessors die vielleicht wichtigste Entscheidung, denn er ist das Herzstück des Embedded-Systems und hat entscheidenden Einfluss auf die Leistung. Dabei gibt es oft konkurrierende Systemeigenschaften, die sich auf die Gesamtleistung eines Embedded-Systems auswirken können.

RISC-V etabliert sich langsam Marcel Consée
Als RISC-V 2011 als Projekt begann, bestand sein Hauptziel darin, die Fehler früherer Befehlssatzarchitekturen zu vermeiden und gleichzeitig so viele Hardwarearchitekturen wie möglich zu unterstützen. Konnte es diese Versprechen erfüllen?

Passive Bauelemente – unabdingbar beim Design elektronischer Schaltungen Marcel Consée
Es ist eine enorme Herausforderung, Designs zu entwickeln, die mit schnellen Prozessoren, Mikrocontrollern mit enormer Rechenleistung und Vernetzung unter Verwendung der neuesten drahtlosen Kommunikationsstandards arbeiten. Und dennoch sind für die Designentwicklung immer auch Widerstände, Kondensatoren und Induktivitäten notwendig. Doch auch diese grundlegenden passiven Bauelemente haben sich mit Verbesserungen der Fertigungstechnologien und einem besseren Verständnis der zugrunde liegenden Physik weiterentwickelt.

Mehr Funktion auf weniger Raum Mark Patrick
Nicht nur in der Welt der Unterhaltungselektronik ist der Platz knapp geworden. Da wir immer mehr elektronische Geräte in der Fertigung einsetzen, steht die Notwendigkeit, mehr Technologie in einem bestimmten Bereich unterzubringen, ganz oben auf der Prioritätenliste. Der Platzbedarf in der Fertigung ist so groß geworden, dass mittlerweile allgemein davon ausgegangen wird, dass die Steuerungsausrüstung für jede Produktionslinie oder Anlage ein Minimum an Platz einnehmen und idealerweise in einen einzigen Schaltschrank passen muss.

PCB Design Award: Wettbewerb für die besten Leiterplattendesigner Marcel Consée
Der PCB Design Award ist der einzige Tool-unabhängige Wettbewerb für Leiterplattendesigner. Teilnehmen kann, wer bis zum 31. Mai 2020 eine Arbeit einreicht.

Alle Autoren

Alle anzeigen Alle anzeigen
Blog nach Datum anzeigen