Sicherheit von Embedded-Systemen für Edge-Applikationen priorisieren Brandon Lewis
Es liegt auf der Hand, dass vernetzte Embedded-Systeme robuste Sicherheitsmaßnahmen benötigen, aber die meisten Entwickler dieser Systeme sind keine Sicherheitsexperten.

Nachbarschaftshilfe Michael Parks
Amazon Sidewalk ist eine von Amazon entwickelte Technologie für drahtlose Netzwerke mit geringer Bandbreite und großer Reichweite. Mit ihr soll die Konnektivität von smarten Bauteilen über die Grenzen eines einzelnen Hauses oder Grundstücks hinaus erweitert werden, indem ein gemeinsames Netzwerk geschaffen wird, das größere Flächen wie Nachbarschaften und Gemeinden abdecken kann.

Mit der Toilette die Gesundheit überwachen Matt Campbell
Jeden Tag spülen wir viele Informationen über unsere Gesundheit einfach in der Toilette herunter. Die Vorstellung, Abwässer zu untersuchen, ist vielleicht unangenehm. Aber solche Untersuchungen können uns wichtige Informationen über Infektionen, bestimmte Arten von Krebs, Diabetes und viele andere Krankheiten liefern.

Drahtlose Netzwerke mit großer Reichweite für globale Märkte Ronald Singh
Der Frequenzbereich 2,4 GHz hat sich seit Langem als De-facto-Band für viele IoT-orientierte Wireless-Netzwerke durchgesetzt, beispielsweise WLAN, Bluetooth, ZigBee, 802.15.4 usw. Diese Technologie bietet viele aufgrund der Datenraten, der Topologie, der Batterieleistung usw. wichtige Vorteile in vielen Anwendungsbereichen, hat jedoch einen entscheidenden Nachteil: die Reichweite.

LTE Cat 1bis bringt Vorteile für LPWAN-Applikationen Valerio Carta
In den meisten Ländern wurde bereits die Abschaltung von 2G und 3G eingeleitet. Damit ist LTE-M in einer hervorragenden Position, um sich als die am besten geeignete LPWA-Technologie für das Internet der Dinge zu etablieren. Angesichts der NB-IoT-Beschränkungen wächst die Nachfrage nach LTE Cat 1bis in der Region APAC und der EU.

Entgegen dem Trend: IoT-Projekte erfolgreich gestalten Neil Hamilton
Die Entwickler von Geräten/Firmware haben nicht immer die Erfahrung, Cloud-Server so zu optimieren, dass sie die von einer wachsenden Anzahl von Geräten empfangenen Daten effizient verarbeiten können.

Tipps und Tricks für stromsparende Embedded-Designs Michael Parks
Beim Design neuer elektronischer Geräte sind oft Kompromisse nötig. Die Kosten stehen häufig im Widerspruch zur Leistung. In kostensensiblen Märkten ist die Auswahl des Mikrocontrollers oder Mikroprozessors die vielleicht wichtigste Entscheidung, denn er ist das Herzstück des Embedded-Systems und hat entscheidenden Einfluss auf die Leistung. Dabei gibt es oft konkurrierende Systemeigenschaften, die sich auf die Gesamtleistung eines Embedded-Systems auswirken können.

USB Typ-C für weniger Elektroschrott Mohamed Saadna
USB Typ-C soll der neue harmonisierte Standard in der EU zum Laden elektronischer Geräte werden.

Zerynth: Ein Python-Framework für IoT-Geräte Mike Parks
Eine der größten Innovationen im Bausektor war die Idee der Vorfertigung von Bauteilen in einer Fabrik, und zwar Monate bevor sie auf der Baustelle benötigt werden. Die Softwareentwicklung für Embedded-IoT-Geräte kann sich mithilfe von SDKs ein ähnliches Konzept zunutze machen.

Get in Touch Hermann Langlitz
Ob Smartphone, Tablet oder Smartwatch - ein Leben ohne Touchdisplays ist nicht mehr vorstellbar. Viele Nutzer kennen aus ihrem Alltag eine einfache, durchdachte und ansprechende Interaktion, und diese Erwartung übertragen sie auf die Usability von Geräten aller Art – auch im industriellen Umfeld.

Das Entwickeln von effektiven Wearables kann durchaus anspruchsvoll sein Tommy Cummings
Jeder, der schon einmal seinen MP3-Player eingeschaltet hat und zu einer morgendlichen Joggingrunde aufgebrochen ist, weiß, wie wichtig die Stromversorgung ist. Bevor Sie loslaufen, überprüfen Sie den Ladezustand des Geräts, um sicherzugehen, dass noch genügend Energie für Ihre Musik, den Podcast oder das Hörbuch vorhanden ist.

Embedded Trends 2019 Flavio Stiffan
Wegen der immer größer werdenden Anzahl und Komplexität Cloud-basiserter Applikationen wird die Entscheidung zwischen „lokal“ und Cloud immer wichtiger. Vor allem für Applikationen die auf lokalen Sensordaten beruhen (z.B. Robotik, industrielle Prozesssteuerung und irgendwann auch autonome Fahrzeuge) ist es unabdingbar, Entscheidungen schnell zu fällen.

Alle Autoren

Alle anzeigen Alle anzeigen
Blog nach Datum anzeigen