HU3PAK hält kühl David Kudelasek
In der Leistungselektronik ist die Optimierung der Bauteilekühlung bei gleichzeitiger Vereinfachung der Fertigung und Montage immer eine Herausforderung. Die Kombination von Siliziumkarbid-MOSFETs und einem oberseitigen SMD-Gehäuse ist der bestmögliche Kompromiss.

WBG rückt optimalen Wirkungsgrad näher Paul Golata
Es ist wesentlich einfacher, die Lücke zwischen potenzieller und tatsächlicher Leistung zu schließen, als mit dem Fahrrad über den nächsten Abgrund zu springen.

DC-Schnellladegeräte mit SiC-MOSFETs Stuart Cording
Mit der wachsenden Zahl von Elektrofahrzeugen im kommenden Jahrzehnt wird auch die Nachfrage nach kürzeren Ladezeiten steigen. Dabei sind Materialien mit breiter Bandlücke eine gute Lösung.

Mit MicroGrids effizient netzunabhängig werden Paul Lee
Angesichts vielversprechender Möglichkeiten für die optimale Nutzung lokaler erneuerbarer Energien sowie aufgrund von Kostenvorteilen, Unabhängigkeit, Widerstandsfähigkeit und Sicherheitsaspekten haben sich inzwischen viele Nutzer für MicroGrids entschieden.

Insider-Einblicke: Infineon Technologies Silicon Carbide CoolSiC™ Paul Golata
CoolSiC™ Siliziumkarbid-MOSFETs und -Dioden von Infineon Technologies bieten ein Portfolio, das alle Anforderungen für smartere, effizientere Applikationen für die Energieerzeugung, Energieübertragung und den Energieverbrauch erfüllt. Die Trench-MOS-Technologie von Infineon ist wegweisend für das Leistungsmanagement.

Schnelleres Laden von Elektrofahrzeugen mit SiC Marcel Consée
Ladegeschwindigkeit, Batteriekapazität und geringe Verluste sind in den Augen potenzieller E-Autobesitzer die größten Herausforderungen der Elektromobilität. SiC-basierte Halbleiterbauelemente können selbst die schärfsten Kritiker überzeugen.

Große Bandlücke verbessert Leistungsumwandlung Paul Lee
Wir alle kennen das Schlagwort „Energie sparen“. Gleichzeitig ist es eine Tatsache, dass die weltweite Nachfrage in nächster Zeit nicht sinken wird. Nach Angaben der Industrial Energy Association wird sie von 2018 bis 2040 sogar um etwa 50 Prozent steigen. Dabei werden optimistisch betrachtet nur zwei Drittel dieses Anstiegs aus erneuerbaren Quellen stammen. Mit ein wenig Nachdenken können wir feststellen, dass damit die tatsächliche Menge an fossilen Brennstoffen in etwa gleich bleibt. Man könnte denken, dass eine Zukunft mit mehr erneuerbaren Energien zur Folge hätte, dass die Effizienz der Energieumwandlung weniger ausschlaggebend wäre. Solarenergie erwärmt zum Beispiel die Umwelt, unabhängig davon, ob wir sie nutzen und in Elektrizität umwandeln oder nicht, oder ob wir damit ein Heizgerät betreiben. Verlorene Energie ist immer noch unnötige Geldverschwendung, vor allem bei den derzeit hohen Kosten für erneuerbare Energien. Da der Energiemix auf absehbare Zeit noch aus Öl und Gas sowie Sonne, Wind und anderen Energieträgern bestehen wird, bleibt die Effizienz des Energieumwandlungsprozesses von der Energiequelle bis zur Nutzung ein wichtiges Thema.

Alle Autoren

Alle anzeigen Alle anzeigen
Blog nach Datum anzeigen