Indonesia - Flag Indonesia

Incoterms:FCA (Shipping Point)
Duty, customs fees and taxes are collected at time of delivery.

Please confirm your currency selection:

Indonesian Rupiah
Payment accepted in Credit cards only

US Dollars
All payment options available

Bench Talk for Design Engineers

Mouser German Blog

rss

Mouser Electronics, Inc german language blogs


HF Technologie als Schlüsselfaktor bei großen Sportveranstaltungen Amphenol RF
Bei großen Sportereignissen auf der ganzen Welt ist die Hochfrequenz-Technologie ein wichtiger Teil der Infrastruktur in den Stadien und ein wichtiger Faktor für das allgemeine Zuschauererlebnis.

Unsere kleine Farm funkt im Breitband Qorvo
Die UWB-Technologie hat die Milchviehhaltung verändert und bietet Milchviehbetrieben weltweit eine umfassende Überwachungslösung, die das Tierwohl, die Produktivität und somit die gesamte Wirtschaftlichkeit des Betriebs verbessert.

Verbindung von HF- und Hochgeschwindigkeitssignalen mit FAKRA Stuart Cording
Fahrzeuge haben sich in den letzten vier Jahrzehnten enorm verändert. Die Unterhaltung im Auto hat sich vom einfachen MW-Radio hin zum Streaming von Musik über Ihr Smartphone entwickelt.

Nachbarschaftshilfe Michael Parks
Amazon Sidewalk ist eine von Amazon entwickelte Technologie für drahtlose Netzwerke mit geringer Bandbreite und großer Reichweite. Mit ihr soll die Konnektivität von smarten Bauteilen über die Grenzen eines einzelnen Hauses oder Grundstücks hinaus erweitert werden, indem ein gemeinsames Netzwerk geschaffen wird, das größere Flächen wie Nachbarschaften und Gemeinden abdecken kann.

Drahtlose Netzwerke mit großer Reichweite für globale Märkte Ronald Singh
Der Frequenzbereich 2,4 GHz hat sich seit Langem als De-facto-Band für viele IoT-orientierte Wireless-Netzwerke durchgesetzt, beispielsweise WLAN, Bluetooth, ZigBee, 802.15.4 usw. Diese Technologie bietet viele aufgrund der Datenraten, der Topologie, der Batterieleistung usw. wichtige Vorteile in vielen Anwendungsbereichen, hat jedoch einen entscheidenden Nachteil: die Reichweite.

LTE Cat 1bis bringt Vorteile für LPWAN-Applikationen Valerio Carta
In den meisten Ländern wurde bereits die Abschaltung von 2G und 3G eingeleitet. Damit ist LTE-M in einer hervorragenden Position, um sich als die am besten geeignete LPWA-Technologie für das Internet der Dinge zu etablieren. Angesichts der NB-IoT-Beschränkungen wächst die Nachfrage nach LTE Cat 1bis in der Region APAC und der EU.

Wichtige Applikationen von MEMS Liam Critchley
MEMS-Bauteile enthalten viele verschiedene mechanische Mikrostrukturen, Mikrosensoren, Mikroaktuatoren und Mikroelektronik auf einem Silizium-Chip.

Die optische MIMO-Kommunikation beschreitet neue Wege Jon Gabay
Eine relativ neue Form der parallelen optischen Kommunikation, die ursprünglich für HF entwickelte Nachrichtentechnik MIMO (Multiple Input Multiple Output), gewinnt zunehmend an Aufmerksamkeit. Erfahren Sie mehr.

Drahtlose Konnektivität – Ist es an der Zeit, die Kabel zu kappen? John Hunter
Brauchen Privathaushalte und Unternehmen immer noch eine WLAN-Lösung mit Festnetzanschluss oder gibt es Anwendungsfälle für drahtlose 4G- und 5G-Konnektivitätslösungen? In diesem Blog befassen wir uns mit einigen der Einflussfaktoren, Szenarien und Anwendungsfällen für Lösungen für 4G/5G Fixed Wireless Access.

Drahtlose Verbindungen für die Industrie Mark Patrick
In modernen Produktionsanlagen kommt es auf flexible Fertigung und drahtlose Konnektivität an. Führende Hersteller müssen sich schnell auf veränderte Kundenbedürfnisse, Anpassungen und kurze Produktlebenszyklen einstellen. Sie sind daher auf untereinander kompatible Prozesse und Geräte angewiesen, die neu konfiguriert, modifiziert und umgehend durch wartungsfreie Steckverbinder ersetzt werden können, um Kosten und Ausfallzeiten zu reduzieren. Hier kommen die Lösungen von Phoenix Contact und Analog Devices ins Spiel.

Zentimetergenaue P2P-Positionsbestimmung und Tracking dank UWB JJ DeLisle
UWB wurde unlängst (2019) ein weiteres Mal überholt. Die aktuelle Version umfasst eine erheblich erweiterte Distanz-/Entfernungs-/Standortermittlungstechnologie und umfangreichere Kommunikationsfeatures. Es ist nun erstmals leistungsstark genug, um sich mit anderen gebräuchlichen drahtlosen Kommunikations- und Sensortechnologien zu messen. Doch wie schneidet es im direkten Vergleich ab?

Leistungsverstärkermodule und ihre Rolle im 5G-Design Shawn Gibb
Angesichts der rasanten Verbreitung von 5G ist die Entwicklung von Hochfrequenz-Leistungsverstärkern nicht nur wichtiger, sondern auch anspruchsvoller geworden. Die Qorvo-Lösungen für Leistungsverstärkermodule bieten ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung, Effizienz, Größe und Kosten und vereinfachen gleichzeitig den Designprozess für Entwickler.

5G ist ein Gewinn – nicht nur für die Verbraucher, sondern auch für das IoT Steven Keeping
5G bringt nicht nur den klassischen Mobilfunk, sondern auch aufstrebende drahtlose Technologien wie das IoT voran.

Absorberkammer: Raum für Elektroniktests Darin Hatcher
Absorberkammern bieten die Möglichkeit, wiederholbare HF-Messungen durchzuführen und Reflexionen und Störungen von außen zu eliminieren.

Was ist bei der Spezifikation einer Wi-Fi-fähigen MCU zu beachten? Alex Li
Beim Spezifizieren einer WLAN-fähigen MCU sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen; um die richtige Wahl zu treffen, muss man diese verstehen.

Bluetooth LE verspricht höhere Qualität bei drahtloser Audioübertragung Steven Keeping
Die Bluetooth SIG hat den Audiobereich quasi von Beginn an als einen Schlüsselmarkt für die drahtlose Bluetooth-Technologie erkannt.

3 Erwägungen zum Design zukünftiger IoT-Geräte Stephen Drinan
Neben der Komplexität des IoT stehen Entwickler vor der Herausforderung, Produkte für die Integration zukünftiger Technologien zu entwerfen und gleichzeitig bereits vorhandene Anwendungen nachzurüsten.

Warum das Mobilfunk-IoT die Einführung von eSIMs braucht, aber vielleicht nicht bekommen wird Steven Keeping
Derzeit werden Low-Power-Wide-Area-Networks (LPWANs) eingeführt, um beispielsweise drahtlose Sensornetzwerke mit geringer Reichweite wie Bluetooth® Low Energy, Thread oder Zigbee mit der Cloud zu vernetzen. LPWANs nutzen in der Regel Mobilfunk-IoT-, LoRA- oder Sigfox-Funksysteme mit geringem Stromverbrauch und einer Reichweite von mehreren Kilometern, um eine Verbindung zur Backhaul-Infrastruktur herzustellen.

Präzise Positionsverfolgung mit Ultrabreitband Jon Gabay
Die GPS-Technologie (Global Positioning Systems) hat die Welt verändert. Das gilt auch für die Positionsbestimmung mit Ultrabreitband (UWB). Im Folgenden erläutern wir, wie sich dank der schnellen Aktualisierungsraten, der kürzeren Latenzzeit und der 1-cm-Genauigkeit von UWB sowohl das Internet der Dinge (IoT) als auch mobile Geräte genau verfolgen und mit Daten in persönlichen, öffentlichen und industriellen Anwendungen kombinieren lassen.

Ein umfassender Leitfaden für externe Antennen Augustine Nguyen
Antennen sind wichtige Komponenten in Wireless-Designs - von kleinen, in mobilen Geräten integrierten Antennen bis hin zu riesigen Antennen-Arrays in Mobilfunk- oder Satelliten-Basisstationen. Antennen sind in vielen verschiedenen Formen und Größen erhältlich und werden entweder in ein Gerät eingebettet (intern) oder an der Außenseite angebracht (extern). Interne Antennen werden häufig in kompakten IoT-Anwendungen eingesetzt und müssen trotz der damit verbundenen Designherausforderungen strenge Größen- und Leistungsstandards einhalten. Im Gegensatz dazu sind externe Antennen aufgrund ihres Formfaktors und ihrer größeren Größe wesentlich stabiler und einfacher zu integrieren.

Anlagen und Güter mit LoRaWAN®-Lösungen verfolgen Tommy Cummings
Die Verfolgung einer einfachen Holzpalette ist vielleicht keine große Sache. Aber im industriellen Maßstab – z. B. in der Haus- und Gebäudetechnik, im Gesundheitswesen, in der Landwirtschaft, in der Lebensmittelbranche sowie in Industrie- und Logistikmärkten – ist die Nachverfolgung von Paletten entscheidend.

Die faszinierende MINT-Welt mit Analog Devices Tommy Cummings
Wäre es nicht großartig, einen Elektroingenieur in der Familie zu haben? Die Schulen sind derzeit geschlossen, die Schülerinnen und Schüler sitzen zuhause fest und suchen nach einer Beschäftigung. Das ist eine gute Gelegenheit, sie mit diesem Berufsfeld vertraut zu machen – und zwar auf unterhaltsame, kurzweilige und gleichzeitig informative Art. Analog Devices bietet eine Reihe von interessanten Projekten für den Bildungsbereich an, die die Lücke füllen können, die durch den Schulausfall entstanden ist. Sie richten sich an junge Menschen, die mit MINT-Projekten (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) vertraut sind, die in vielen Schulen angeboten werden. Mit den Produkten von Analog Devices können Schüler und Studenten – und sogar Hobbyisten – mit einem interdisziplinären und praxisnahen Ansatz von zu Hause aus lernen.

Qorvo unterstützt 5G-Infrastruktur Robert Huntley
5G leitet eine neue Ära in der Mobilfunktechnik ein. Neben einigen bahnbrechenden Mobilkommunikationsfunktionen wird 5G auf einem breiten Funkfrequenzspektrum Gigabit-Internetkommunikation mit niedriger Latenz bereitstellen. Ein Beispiel für die vielen neuen Funktionen ist 5G Fixed Wireless Access (FWA), eine Technologie, die herkömmliche Glasfaser- und Kabelinstallationen in Unternehmen und Haushalten schon bald ersetzen könnte.

Welche Rolle spielt WiGig in der Zukunft von Wi-Fi? David Talbott
Nach einem Vierteljahrhundert wird die Nomenklatur beim Wi-Fi-Standard nun auch für Normalsterbliche verständlich. Es wird keine Bezeichnungen mehr mit „.xx“ geben und auch keine Marketingbegriffe wie „Super Wi-Fi“. 802.11n ist Wi-Fi 4, 802.11ac ist Wi-Fi 5 und die nächste Generation ist Wi-Fi 6 – und nicht 802.11ax. Allerdings konnte die Wi-Fi Alliance der Versuchung anscheinend nicht widerstehen, das auf 60 GHz betriebene Wi-Fi-Netz als „WiGig“ für „Wireless Gigabit“ zu bezeichnen. Der Einheitlichkeit halber wäre Wi-Fi 7 eine bessere Wahl gewesen, vor allem, da sich WiGig von allen anderen WLAN-Standards unterscheidet.

Alle Autoren

Alle anzeigen Alle anzeigen
Blog nach Datum anzeigen