Wichtige Applikationen von MEMS Liam Critchley
MEMS-Bauteile enthalten viele verschiedene mechanische Mikrostrukturen, Mikrosensoren, Mikroaktuatoren und Mikroelektronik auf einem Silizium-Chip.

Wie werden MEMS hergestellt? Liam Critchley
MEMS sind Kombinationen elektronischer und mechanischer Komponenten, deren Zusammenwirken kleine integrierte Bauelemente mit spezifischen Funktionen ermöglicht.

Kommunikation in rauen Umgebungen Tedd Phillips
Wenn wir betriebliche und IT-Technologien miteinander verbinden, können wir zwar Prozesse und Abläufe verbessern, aber dies gelingt nur mit dem richtigen drahtlosen Industrienetz. LoRaWAN ist eine ausgezeichnete Technologie, um diese Herausforderungen zu meistern.

Die optische MIMO-Kommunikation beschreitet neue Wege Jon Gabay
Eine relativ neue Form der parallelen optischen Kommunikation, die ursprünglich für HF entwickelte Nachrichtentechnik MIMO (Multiple Input Multiple Output), gewinnt zunehmend an Aufmerksamkeit. Erfahren Sie mehr.

Tipps und Tricks für stromsparende Embedded-Designs Michael Parks
Beim Design neuer elektronischer Geräte sind oft Kompromisse nötig. Die Kosten stehen häufig im Widerspruch zur Leistung. In kostensensiblen Märkten ist die Auswahl des Mikrocontrollers oder Mikroprozessors die vielleicht wichtigste Entscheidung, denn er ist das Herzstück des Embedded-Systems und hat entscheidenden Einfluss auf die Leistung. Dabei gibt es oft konkurrierende Systemeigenschaften, die sich auf die Gesamtleistung eines Embedded-Systems auswirken können.

2D-Materialien in triboelektrischen Nanogeneratoren (TENGs) Liam Critchley
Energy Harvesting mit Hilfe von Nanogeneratoren steckt kommerziell gesehen noch in den Kinderschuhen. Das Interesse ist jedoch groß und die Grundlagenforschung an diesen Systemen wird stark vorangetrieben. In diesem Artikel widmen wir uns einem der vielversprechendsten und am weitesten entwickelten Nanogeneratoren: dem sogenannten triboelektrischen Nanogenerator (TENG).

Unerschöpfliche Energie für ULP-Mikrocontroller Stuart Cording
Viele IoT-Anwendungen werben zwar damit, dass sie jahrelang mit einer Knopfzelle betrieben werden können, aber das bedeutet immer noch zahllose Batterien, die auf dem Müll landen. Hinzu kommt noch der enorme Aufwand, diese Batterien zu ersetzen.

Hybride Energiespeicher als Backup für Solarzellen Adam Kimmel
Im Zuge der Entwicklung hin zu mehr Nachhaltigkeit suchen Entwicklungsingenieure nach neuen Lösungen, die über die endlichen und begrenzten Energieträger hinausgehen und vollständig erneuerbar sind: eine solche Lösung sind beispielsweise Solarzellen.

Bluetooth LE verspricht höhere Qualität bei drahtloser Audioübertragung Steven Keeping
Die Bluetooth SIG hat den Audiobereich quasi von Beginn an als einen Schlüsselmarkt für die drahtlose Bluetooth-Technologie erkannt.

Energy Harvesting mit Ultra-Low-Power-MCUs kann Batterien überflüssig machen Adam Kimmel
Für Energy Harvesting sind Ultra-Low-Power (ULP) MCUs eine logische Wahl. Um die Vorteile von Energy Harvesting für ULP-MCUs zu verstehen, ist es sinnvoll, sich die Funktionsweise von Energy Harvesting in der Praxis genauer anzuschauen.

Anlagen und Güter mit LoRaWAN®-Lösungen verfolgen Tommy Cummings
Die Verfolgung einer einfachen Holzpalette ist vielleicht keine große Sache. Aber im industriellen Maßstab – z. B. in der Haus- und Gebäudetechnik, im Gesundheitswesen, in der Landwirtschaft, in der Lebensmittelbranche sowie in Industrie- und Logistikmärkten – ist die Nachverfolgung von Paletten entscheidend.

Mehr Auswahl bei der USB-C-Stromversorgung Tommy Cummings
Wir alle haben Schubladen voller Ladegeräte und Kabel, die vielleicht sogar noch aus der Technik-Steinzeit der alten Klapphandys stammen. Wir haben uns seitdem mehrere neue Smartphones zugelegt – und die alten Ladegeräte stapeln sich. Doch angesichts der Möglichkeit, dass einige neue Smartphones ohne Ladegeräte auf den Markt kommen werden, was mit der Einführung des iPhone 12 von Apple bestätigt wurde, ist es ein gutes Zeichen, denn es zeigt, dass die Entwickler die Designs für die vielen Geräte verbessert haben, die mit USB Typ-C versorgt werden.

Ein Jahr später: Was ist aus meiner Smart Mailbox geworden? Rafik Mitry
Vor einem Jahr habe ich eine Smart Mailbox mit dem Arduino MKRFOX 1200 Board entwickelt. Das Board verbindet sich mit der Cloud über das SigFox-Netzwerk. Die Smart Mailbox wurde in der Niederlassung von Mouser Electronics Deutschland in München gebaut, und wir testen sie seit einem Jahr. Im Folgenden blicken wir auf die Performance des Boards im vergangenen Jahr zurück.

Zehn Jahre Batterielaufzeit mit Bluetooth Low Energy und proprietären Wireless-Protokollen Bob Card
Für viele kleine, tragbare IoT-Anwendungen (Internet of Things/Internet der Dinge) ist die drahtlose Konnektivität mit einer Batterielaufzeit von bis zu zehn Jahren unter Verwendung einer Knopfzelle wie der „Heilige Gral“. Das ist keine einfache Herausforderung, denn die meisten kostengünstigen Knopfzellen bieten eine maximale Kapazität von nur etwa 240 mAh. Aber bei Verwendung eines Funk-SoC mit niedrigem Ruhestromverbrauch sind zehn Jahre sowohl für drahtlose Kurz- als auch Langstreckenverbindungen sehr gut erreichbar.

Wearables verbessern die Gesundheitsversorgung Stephen Evanczuk
Durch COVID-19 rückte die zentrale Bedeutung von aktuellen Gesundheitsdaten für die Erkennung von infizierten und gefährdeten Personen in den Mittelpunkt des Interesses. Doch schon lange vor der COVID-19-Pandemie hatten Wearables und andere damit verbundene medizinische Geräte ihre Fähigkeit unter Beweis gestellt, langfristige Daten zu liefern und so vor potenziellen Gesundheitsproblemen zu warnen. Aller Vorrausicht nach werden Wearables auch nach dem Ende der Pandemie weiterhin eine wichtige Rolle im Gesundheitswesen spielen. Wearables liefern kontinuierlich aktualisierte Messungen der primären Vitalparameter und tragen so dazu bei, die Zeit bis zur Behandlung zu verkürzen. Gleichzeitig entlasten sie das medizinische Personal von der Durchführung notwendiger, aber zeitaufwändiger Messungen, so dass es sich auf die Patientenversorgung konzentrieren kann. In diesem Artikel untersuchen wir, inwiefern Wearables eine effektive, langfristige Lösung für die Ermittlung wichtiger Patientendaten darstellen, die das medizinische Personal benötigt.

ZigBee vs. Z-Wave: Was ist der Unterschied? Tyler Wojciechowicz
Der Markt für das Internet der Dinge (Internet of Things, IoT) wächst weiter und wird sowohl für Verbraucher als auch für Ingenieure immer alltäglicher. Dabei hat der Aufstieg des IoT zu einer explosionsartigen Verbreitung neuer IoT-Produkte geführt und unterschiedliche Ökosysteme erheben den Anspruch, anderen überlegen zu sein. Angesichts der großen Zahl von verfügbaren Optionen sind Käufer oft überfordert und unsicher, welche Technologie am besten zu ihren Design-Anforderungen passt. Zwei beliebte IoT-Ökosysteme sind ZigBee und Z-Wave. Beide sind passende Wireless-Lösungen für Heimautomatisierung, Smart Energy,

Alle Autoren

Alle anzeigen Alle anzeigen
Blog nach Datum anzeigen