Moderne Autos mit unzähligen Motoren Bill Schweber
Ganz gleich, womit sie angetrieben werden: Fahrzeuge sind heutzutage vollgepackt mit „Elektronik“. Elektrische und elektronische Komponenten in Autos sind inzwischen sehr umfangreich und nehmen von Jahr zu Jahr weiter zu.

Verbindungstechnik für Servomotoren Claus Kleedörfer
Motoren treiben die Automatisierung an und halten die Industrie in Bewegung. Für die einfache Installation und den zuverlässigen Betrieb sind geeignete elektromechanische Schnittstellen notwendig, die zunehmend als Einkabellösungen ausgeführt werden.

Unsere Erfahrungen mit der Reichweitenangst bei Elektrofahrzeugen Tommy Cummings
Ich glaube nicht, dass sich die amerikanischen Entdecker Lewis und Clark bei ihren Expeditionen jemals Gedanken über Reichweitenangst gemacht haben. Aber ich bin mir sicher, dass auch sie Angst gehabt hätten, wenn sie mit einem Elektrofahrzeug, durch eine Gegend hätten fahren mussten, in der es so gut wie keine Ladestationen gibt.

Präzise Bewegungssteuerung ist unabdingbar für die Automatisierung Adam Kimmel
In der Welt der Automatisierung gibt es vier Dimensionen: Höhe, Breite, Tiefe und Zeit. Wenn das Gerät ein Objekt präzise an einer bestimmten Position platzieren soll, ist dafür eine Bewegungssteuerung erforderlich – die Steuerung von Position, Geschwindigkeit und Beschleunigung. Bei der Fertigung von spezialisierten Bauteilen sind Präzision und Zuverlässigkeit der Bewegungssteuerung so wichtig wie in kaum einem anderen Bereich.

Ein neuer Dreh in der Motortreibertechnik: Gute Fahrt Paul Golata
Ich liebe Riesenräder. Was mich betrifft, können sie gar nicht groß genug sein. Ich liebe das langsame, kontrollierte und anmutige Drehen dieser enormen Räder, angetrieben und beherrscht von einem enormen Motor. Erfunden wurde das Riesenrad von dem Bauingenieur George Washington Gale Ferris Junior für die Weltausstellung 1893 in Chicago und wird deshalb im Englischen als „Ferris Wheel“ bezeichnet.

Platz da, LEDs! Elektromotoren retten jetzt den Planeten Steven Keeping
LED-Beleuchtung ist das Aushängeschild von Umweltschützern. Und da ist auch was dran. Laut US-Energieministerium ist Festkörperbeleuchtung eine höchst energieeffiziente Technologie, die 75 bis 90 Prozent weniger Energie verbraucht und 25 Mal länger hält als herkömmliche Glühlampen. Das Ministerium sagt, dass die breitangelegte Einführung den Jahresenergieverbrauch in den USA um das Äquivalent von 44 Großkraftwerken senken könnte. LEDs sind spannend, schick und lassen sich einfach in Wireless-Geräte integrieren. Verbraucher, die viele LED-Birnen kaufen, haben dabei ein gutes Gefühl, weil sie damit zum Umweltschutz beitragen. Was kann man daran nicht gut finden?

Nachdenken bei der Wahl des DC-Motors Bill Schweber
Die große Welt der DC-Motoren teilt sich in zwei grundlegende Kategorien: Bürstenmotoren und bürstenlose Motoren. Den Bürstenmotor gibt es quasi „schon immer“. Milliarden solcher Motoren sind im Einsatz und zeigen, dass sie gut funktionieren können. Allerdings weist dieser Motorentyp auch einige bekannte Nachteile auf. Dazu zählen der Bürstenverschleiß, elektrisches Rauschen, niedrige bis moderate Effizienzwerte, die Regelbarkeit und so einiges mehr.

Alle Autoren

Alle anzeigen Alle anzeigen
Blog nach Datum anzeigen