Umstieg auf Polymer-Kondensatoren löst MLCC-Probleme Shahrokh Kananizadeh
MLCCs werden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, bringen jedoch aufgrund ihrer spezifischen Eigenschaften Probleme mit sich. Einige dieser Probleme können durch den Einsatz von leitfähigen Polymer-Kondensatoren gelöst werden. Die folgenden zwei Beispiele zeigen, wie sich diese einsetzen lassen.

Der entscheidende Schalter Omron
Elektrofahrzeuge verändern die Zukunft des Transports und machen eine zuverlässige und effiziente Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge erforderlich. Eine entscheidende Komponente innerhalb dieser Infrastruktur ist das Relais.

Gekoppelte SMT-Induktivitäten zur Effizienzsteigerung im Bereich Automotive Adam Kimmel
In diesem Beitrag zeigen wir auf, wie die Entwicklung von 48-V-Batteriesystemen zur Reduzierung der Masse und damit zur Verbesserung des elektrischen Wirkungsgrads von Elektrofahrzeugen beitragen kann.

Kondensatoren für Leistungswandler Stuart Cording
Leistungswandler sind ständigen Veränderungen unterworfen. Ob dreiphasiger Wechselstrom, einphasiger Wechselstrom oder Gleichstrom, Entwickler und Forscher im Elektronikbereich sind ununterbrochen auf der Suche nach Innovationen und stellen dabei höchste Ansprüche an Sicherheit und Zuverlässigkeit.

Kondensatoren beschleunigen Satelliten-Entwicklung Ron Demcko
Die Entwicklung von Satelliten ist komplex und anspruchsvoll. Es besteht ein erheblicher Druck, das Design schnell fertigzustellen und Hardware zu bauen, um vor der Fertigung der Flughardware ein terrestrisches Debugging und Redesign durchzuführen.

Bessere Automotive-Qualität? Stuart Cording
Die Kennzeichnung eines Produkts mit dem Automotive-Grade-Label bedeutet mehr als nur eine Prüfung oder AEC-Q-Qualifizierung.

Strommesswiderstände für präzise Strommessungen Mark Patrick
Strommesswiderstände sind eine einfache Methode für direkte Strommessungen mit präzisen Ergebnissen.

Auswahl von Aluminium-Elektrolytkondensatoren Norton Brissac
In den meisten Elektronikdesigns sind Aluminium-Elektrolytkondensatoren zu einem unverzichtbaren Bauteil geworden. Die richtige Auswahl dieser Kondensatoren kann daher für den Erfolg eines Designs entscheidend sein.

Stromversorgungen brauchen Schutz Marcel Consée
Um das richtige Maß an Sicherheit mit einem Minimum an Material und Platz auf der Leiterplatte zu gewährleisten, sind die Schutzvorrichtungen immer spezifischer ausgelegt

Peltier-Module richtig auswählen Bruce Rose
Peltier-Module sind elektronische Bauelemente, mit denen Objekte unter die Umgebungstemperatur gekühlt oder durch kontrolliertes Heizen oder Kühlen auf einer bestimmten Temperatur gehalten werden können. Die Auswahl oder Spezifikation eines Peltier-Moduls ist nicht schwierig, aber ein grundlegendes Verständnis der Moduleigenschaften kann für einen reibungslosen Prozess hilfreich sein.

Passive Bauelemente – unabdingbar beim Design elektronischer Schaltungen Marcel Consée
Es ist eine enorme Herausforderung, Designs zu entwickeln, die mit schnellen Prozessoren, Mikrocontrollern mit enormer Rechenleistung und Vernetzung unter Verwendung der neuesten drahtlosen Kommunikationsstandards arbeiten. Und dennoch sind für die Designentwicklung immer auch Widerstände, Kondensatoren und Induktivitäten notwendig. Doch auch diese grundlegenden passiven Bauelemente haben sich mit Verbesserungen der Fertigungstechnologien und einem besseren Verständnis der zugrunde liegenden Physik weiterentwickelt.

Alle Autoren

Alle anzeigen Alle anzeigen
Blog nach Datum anzeigen