Umstieg auf Polymer-Kondensatoren löst MLCC-Probleme Shahrokh Kananizadeh
MLCCs werden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, bringen jedoch aufgrund ihrer spezifischen Eigenschaften Probleme mit sich. Einige dieser Probleme können durch den Einsatz von leitfähigen Polymer-Kondensatoren gelöst werden. Die folgenden zwei Beispiele zeigen, wie sich diese einsetzen lassen.

Schutzbeschichtungen für elektronische Bauelemente Liam Critchley
Schutzbeschichtungen sind eine spezielle Art von Beschichtung, die sich über die gesamte Oberfläche eines Materials erstreckt und zum Schutz verschiedener elektronischer Bauelemente vor thermischen, mechanischen und umweltbedingten Belastungen sowie zur Sterilisierung der Komponenten (z. B. in der medizinischen Industrie) eingesetzt werden kann. Welche vielfältigen Vorteile Schutzbeschichtungen bieten, erfahren Sie in diesem Beitrag.

USB Typ-C für weniger Elektroschrott Mohamed Saadna
USB Typ-C soll der neue harmonisierte Standard in der EU zum Laden elektronischer Geräte werden.

Stromversorgungen brauchen Schutz Marcel Consée
Um das richtige Maß an Sicherheit mit einem Minimum an Material und Platz auf der Leiterplatte zu gewährleisten, sind die Schutzvorrichtungen immer spezifischer ausgelegt

Superkondensatoren speichern Energie und bieten zahlreiche weitere Vorteile Tommy Cummings
In der Vergangenheit wurden Superkondensatoren vor allem als Speicherschutz und internes Batterie-Backup eingesetzt. Inzwischen kommen sie aber auch in Hybridfahrzeugen, Smartphones und bei der Energiegewinnung zum Einsatz.

Passive Bauelemente – unabdingbar beim Design elektronischer Schaltungen Marcel Consée
Es ist eine enorme Herausforderung, Designs zu entwickeln, die mit schnellen Prozessoren, Mikrocontrollern mit enormer Rechenleistung und Vernetzung unter Verwendung der neuesten drahtlosen Kommunikationsstandards arbeiten. Und dennoch sind für die Designentwicklung immer auch Widerstände, Kondensatoren und Induktivitäten notwendig. Doch auch diese grundlegenden passiven Bauelemente haben sich mit Verbesserungen der Fertigungstechnologien und einem besseren Verständnis der zugrunde liegenden Physik weiterentwickelt.

Erfüllt Ihre Stromversorgung die Anforderungen an die Eigensicherheit? Mark Patrick
Angesichts der rasanten Einführung von Industrie 4.0 und dem „industriellen Internet der Dinge“ (Industrial Internet of Things, IIoT) sowie den Plänen für den Nachfolger Industrie 5.0 verliert man schnell aus den Augen, ob die einschlägigen Sicherheitsstandards in Bezug auf die Betriebsbedingungen eingehalten werden. Immer mehr auf elektronische Sensoren, Module und Steuergeräte werden in industriellen und kommerziellen Umgebungen eingesetzt, in denen gefährliche Flüssigkeiten und explosive Gase vorhanden sein können. Für die Betriebsumgebungen mit diesen potenziellen Gefahren gelten die Eigensicherheitsnormen.

Reduzierung von Transienten und EMI-Rauschen bei Schaltanwendungen Mark Patrick
Die Entwicklung einer Stromversorgung ist eine komplizierte Aufgabe. Heutzutage sind die Energiequellen vielfältig und der sparsame Umgang mit kostbaren Energieressourcen wird immer wichtiger. Netzstrom, Solarenergie, batteriebetriebene Geräte, Power-over-Ethernet und Energy-Harvesting-Technologien sind Energiequellen, die uns zur Verfügung stehen. Abgesehen von den wichtigen Spannungs- und Stromkriterien handelt es sich bei den elektrisch versorgten Verbrauchern um zunehmend empfindliche Halbleiter mit spezifischen Stromversorgungsspezifikationen. Diese haben nicht nur enge Welligkeitstoleranzen, sondern müssen auch die Auswirkungen größerer und sich schnell ändernder Lastzustände mindern, ohne Transienten auf den Versorgungsschienen zu verursachen und übermäßige EMI zu erzeugen. So kann beispielsweise der Bedarf von FPGAs, die in vielen rechenintensiven Anwendungen im Bereich „maschinelles Lernen“ eingesetzt werden, in Mikrosekunden von wenigen Ampere auf über 50A ansteigen.

Überspannungsschutz mal anders Bourns
Hohe Zuverlässigkeit ist in unserer nie stillstehenden, hypervernetzten Welt absolut unerlässlich. Die Auswirkungen von Anwendungsausfällen oder -fehlern reichen von Frustration bis hin zu hohen Kosten. Deshalb bleibt der Überspannungsschutz eine grundlegende Anforderung. Die Benutzer erwarten einen nahtlosen Systembetrieb. Deshalb ist es sinnvoll, sie vor Stromspitzen, Schalt-Transienten und Spannungssprüngen bei Blitzeinschlägen zu schützen.

Alle Autoren

Alle anzeigen Alle anzeigen
Blog nach Datum anzeigen