Steckverbinder aus Kunststoff als nachhaltige Option Bulgin Limited
Die Verwendung von Kunststoff in der Industrie ist in den letzten Jahren stark in die Kritik geraten. Untersuchungen darüber, wie sich Kunststoff zersetzt und im Ökosystem ausbreitet, haben die Gefahren von Einwegprodukten aufgezeigt.

Hyperscale Data Center bringen die KI-Revolution voran David Pike
Mit der zunehmenden Verbreitung von KI-Applikationen steigt auch die Nachfrage nach einer fortschrittlichen Infrastruktur, die höhere Datengeschwindigkeiten, eine größere Bandbreite und höhere Frequenzen ermöglicht.

HF Technologie als Schlüsselfaktor bei großen Sportveranstaltungen Amphenol RF
Bei großen Sportereignissen auf der ganzen Welt ist die Hochfrequenz-Technologie ein wichtiger Teil der Infrastruktur in den Stadien und ein wichtiger Faktor für das allgemeine Zuschauererlebnis.

Steckverbinder bringen die Automatisierung von Lagern voran Stuart Cording
Mit dem Aufkommen des Internets in den 1990er-Jahren veränderte sich die Art und Weise, wie wir einkaufen. Die Verbraucher begannen, Artikel online zu kaufen, so wie sie es früher mittels gedruckter Kataloge getan hatten.

Verbindung von HF- und Hochgeschwindigkeitssignalen mit FAKRA Stuart Cording
Fahrzeuge haben sich in den letzten vier Jahrzehnten enorm verändert. Die Unterhaltung im Auto hat sich vom einfachen MW-Radio hin zum Streaming von Musik über Ihr Smartphone entwickelt.

Industrie und Automatisierung ganz neu verbunden Phoenix Contact
In der Ära von Industrie 4.0 und dem industriellen Internet der Dinge (IIoT) verändern sich die Möglichkeiten von Produktionsanlagen und Automatisierungssystemen rasant. Um diese Potenziale zu heben, ist Single Pair Ethernet (SPE) von großer Bedeutung – eine Technologie, die das Potenzial hat, die Spielregeln der Konnektivität neu zu definieren. Insbesondere für technische Einkäufer und Elektroingenieure ist diese Entwicklung von großer Bedeutung.

Überlegungen beim Design von SiC-MOSFETs Marcel Consée
Lesen Sie in diesem Beitrag, welche Vorteile SiC-MOSFETs bieten und für welche Applikationen sich die 4. Generation von SiC-MOSFETS von Rohm Semiconductor eignet.

Kritische Bauelemente für den Erfolg von Energiespeichersystemen TE Connectivity
Die Elektrifizierung vieler Bereiche unseres täglichen Lebens wird immer schneller und vielfältiger. Dabei spielen mehrere Faktoren zusammen. So werden immer mehr erneuerbare Energien wie Solarenergie aus Photovoltaikanlagen und Windenergie aus großen Turbinen in Kombination mit immer kompakteren und kostengünstigeren wiederaufladbaren Batterien für die Speicherung, ausgeklügelten Batteriemanagementsystemen zur Überwachung des Lade-/Entladevorgangs und Wechselrichtern zur Umwandlung der gespeicherten Energie in nutzbaren Strom eingesetzt.

Die Zukunft der städtischen Mobilität geht in die Luft Harwin
Erfahren Sie in diesem Beitrag von Harwin, worauf es bei Batteriemanagementsystemen für eVTOLs (elektrisch betriebene Luftfahrzeuge) ankommt und welche Steckverbinder sich für diese Art von Fluggeräten eignen.

Entwickeln für Roboter David Pike
In diesem Beitrag in Zusammenarbeit mit Samtec erfahren Sie, welche Faktoren es bei Entwicklungen für Roboter zu beachten gibt.

Signalintegrität: Optimale Impedanz für beste Datenübertragung Sebastian Stamm
Hohe Datenübertragung bei optimaler Signalintegrität ist eine Voraussetzung für leistungsstarke Industrieanwendungen. Dabei spielt auch die Impedanz der Verbindungstechnik eine entscheidende Rolle. Doch welche Faktoren beeinflussen sie und welche Optimierungspotenziale können erschlossen werden?

Zuverlässige Verbindungen in Luft- und Raumfahrtanwendungen Remi Antoine
Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt können in der Erdumlaufbahn schwierig zu warten sein. Zuverlässige Komponenten im Design sind entscheidend, um Langlebigkeit und hohe Leistung über die gesamte Lebensdauer eines Produkts zu gewährleisten.

Drahtlose Verbindungen für die Industrie Mark Patrick
In modernen Produktionsanlagen kommt es auf flexible Fertigung und drahtlose Konnektivität an. Führende Hersteller müssen sich schnell auf veränderte Kundenbedürfnisse, Anpassungen und kurze Produktlebenszyklen einstellen. Sie sind daher auf untereinander kompatible Prozesse und Geräte angewiesen, die neu konfiguriert, modifiziert und umgehend durch wartungsfreie Steckverbinder ersetzt werden können, um Kosten und Ausfallzeiten zu reduzieren. Hier kommen die Lösungen von Phoenix Contact und Analog Devices ins Spiel.

3D-Leiterplatten ohne Starrflex Mark Patrick
Entwickler müssen auf der Leiterplatte unweigerlich mit weniger Platz auskommen. Eine Lösung dafür ist die dritte Dimension. Welche Vorteile die 3D-MID-Technologie bietet, lesen Sie in diesem Beitrag.

Verbindungstechnik für Servomotoren Claus Kleedörfer
Motoren treiben die Automatisierung an und halten die Industrie in Bewegung. Für die einfache Installation und den zuverlässigen Betrieb sind geeignete elektromechanische Schnittstellen notwendig, die zunehmend als Einkabellösungen ausgeführt werden.

Wie SPE die Smart Factory vollständig vernetzt Stuart Cording
Dank SPE wird Ethernet endlich zu einer Option für die gesamte Hierarchie der Fabrikautomation und ermöglicht es industriellen Ingenieurteams, die Installation von Geräten in Fabriken und Produktionsanlagen zu vereinfachen.

USB Typ-C für weniger Elektroschrott Mohamed Saadna
USB Typ-C soll der neue harmonisierte Standard in der EU zum Laden elektronischer Geräte werden.

Robuste Miniaturisierung und das IIoT Nick St John
Die vierte industrielle Revolution ist in vollem Gange und im Zuge der Industrie 4.0 stellt die Miniaturisierung die nächste große Entwicklungsstufe dar.

Robuste und zuverlässige Konnektivität Stuart Cording
Die Industrieautomatisierung ist schon anspruchsvoll genug, ohne dass Sie sich über Kabelbrüche und kaputte Stecker Gedanken machen müssen.

Hochgeschwindigkeitsverbindungen und warum wir sie brauchen Harwin
Ob im Binnenmarkt oder in unseren letzten Außenposten im Weltall: Die Datenkommunikation moderner Elektronik findet in beispielloser Geschwindigkeit statt.

Rechenzentrum auf Rädern: Eine Umfrage Paul Golata
Die Automobilhersteller stehen nun vor der Herausforderung, ein nahtloses Fahrerlebnis zu schaffen, das durch Software, Konnektivität, Cloud- und Edge-Computing-Funktionen unterstützt wird.

Vielseitige Steckverbinderfamilie für anspruchsvolle Anwendungen Tommy Cummings
Bei Steckverbindern ist eine gute Passgenauigkeit die ultimative Lösung.

Elektrische Verbindungstechnik für Energiespeichersysteme Dr. Rüdiger Meyer
Kaum beachtet und doch unverzichtbar: Verbindungstechnik für Energiespeichersysteme

Steckverbinder für medizinische Geräte David Pike
In einer kürzlich erschienenen Beitragsserie über Steckverbinder für die Medizintechnikbranche hat Samtec einige der in Krankenhäusern verwendeten Geräte untersucht.

Unsere Erfahrungen mit der Reichweitenangst bei Elektrofahrzeugen Tommy Cummings
Ich glaube nicht, dass sich die amerikanischen Entdecker Lewis und Clark bei ihren Expeditionen jemals Gedanken über Reichweitenangst gemacht haben. Aber ich bin mir sicher, dass auch sie Angst gehabt hätten, wenn sie mit einem Elektrofahrzeug, durch eine Gegend hätten fahren mussten, in der es so gut wie keine Ladestationen gibt.

Alle Autoren

Alle anzeigen Alle anzeigen
Blog nach Datum anzeigen