Ireland - Flag Ireland

Incoterms:DDP
All prices include duty and customs fees on select shipping methods.

Please confirm your currency selection:

Euros
Free shipping on most orders over €50 (EUR)

US Dollars
Free shipping on most orders over $60 (USD)

Bench Talk for Design Engineers

Mouser German Blog

rss

Mouser Electronics, Inc german language blogs


Mehr Auswahl bei der USB-C-Stromversorgung Tommy Cummings
Wir alle haben Schubladen voller Ladegeräte und Kabel, die vielleicht sogar noch aus der Technik-Steinzeit der alten Klapphandys stammen. Wir haben uns seitdem mehrere neue Smartphones zugelegt – und die alten Ladegeräte stapeln sich. Doch angesichts der Möglichkeit, dass einige neue Smartphones ohne Ladegeräte auf den Markt kommen werden, was mit der Einführung des iPhone 12 von Apple bestätigt wurde, ist es ein gutes Zeichen, denn es zeigt, dass die Entwickler die Designs für die vielen Geräte verbessert haben, die mit USB Typ-C versorgt werden.

Tipps für schnellere Entwicklung von USB-C-Stromversorgungslösungen Bakul Damle
Moderne Technologien wie 5G und 4K-Displays erhöhen den Stromverbrauch in tragbaren Geräten – in vielen Fällen weit über 15 W bei Geräten, die mit 2S-Akkus mit hoher Kapazität betrieben werden. Für diese stromhungrigen Geräte ist USB-C Power Delivery (PD) ein echter Vorteil, da sich dadurch die Ladevorgänge beschleunigen lassen und die Geräte ohne lange Ausfallzeiten wieder in Betrieb genommen werden können (Abbildung 1). Viele Anwendungen, die bisher Wechselstromadapter verwendet haben, werden aus Gründen der Bequemlichkeit und Standardisierung auf USB-C PD umgestellt. Für die Entwickler bedeutet die Einhaltung des USB-C-PD-Standards jedoch in der Regel eine komplexe Firmware-Entwicklung und zusätzliche Hardware-Komponenten. Aufgrund des kurzen Abstands und der hohen Spannung (20 V) zwischen den Pins besteht außerdem die Gefahr einer Beschädigung, wenn der Stecker schräg eingesteckt oder abgezogen wird. Daher verlangen sowohl die USB-C- als auch die USB-C-PD-Spezifikationen ganz besondere Fähigkeiten, denn das Design für diese Spezifikationen ist nicht so einfach wie das Design für herkömmliche USB-Varianten.

COVID-19-Kontaktverfolgung greift langsam Stephen Evanczuk
Die automatisierte Kontaktverfolgung kann dabei helfen, die Ausbreitung von COVID-19-Clustern zu reduzieren. Damit schlägt die Stunde für den Einsatz der allgegenwärtigen Bluetooth®-Technologie, die ihr volles Potenzial ausschöpfen kann. Die automatische Kontaktverfolgung hat sich jedoch nur langsam durchgesetzt und taucht in einem langsam wachsenden Pool von mobilen Anwendungen auf. Eine Reihe neuer Technologien und Lösungen könnte dazu beitragen, einige der Einschränkungen zu überwinden, die einer erfolgreichen Einführung bislang im Wege standen.

Wie die Blockchain Daten von Smart Cities schützt Paul Golata
Ich ziehe meine Schuhe an und verlasse das Haus. An der Einfahrt biege ich nach Süden ab. Dann bis zum Ende der Sackgasse, eine Kehrtwendung um 180 Grad, zurück nach Norden, an meinem Haus vorbei. Ich laufe bis zum Ende der Straße und dann scharf nach Westen, dann eine Wendung nach Norden. Ein gutes Stück geht es weiter und dann nach Osten. Noch etwas weiter, dann nach Süden, an der Straße rechts, weiter nach Süden und dann die Straße entlang bis zu meinem Haus. Anschließend das Ganze noch einmal.

Halbleiter für medizinische Beatmungsgeräte Steven Dean
Während ich diesen Beitrag schreibe, arbeite ich in meinem Büro zu Hause, abgeschottet wie viele andere Menschen auf der ganzen Welt. Ich nutze diese Zeit der Ruhe, um zu schreiben, denn Ruhe ist in diesem Haushalt schnell zu einer Seltenheit geworden. Meine Frau Kathy und ich passen auf unseren Enkel Charlie auf, denn Charlies Mutter gilt als Krankenschwester auf der Intensivstation eines örtlichen Krankenhauses in Arizona als unentbehrliche Arbeitskraft. Da wir hier im Rahmen einer landesweiten Vorgabe zu Hause arbeiten und unsere sozialen Kontakte einschränken müssen, könnte das Babysitten unseres Enkels aus bestimmter Sicht den Anschein erwecken, dass wir uns nicht an die Vorgaben halten. Nun ja, genau genommen trifft das zu – aber so einfach ist es nicht. Zurzeit arbeitet Charlies Mutter als Krankenschwester für 31 COVID-19-Patienten, von denen 11 auf medizinische Beatmungsgeräte angewiesen sind. Dabei handelt es sich um eine lebensrettende Technologie, die während dieser Pandemie leider weltweit knapp ist.

Lösungen für Wearables und Hearables finden Jim Harrison
In den letzten Jahren wurden zahlreiche Produkte mit Wearable-Technologie eingeführt. Hierzu zählen unter anderem Hearables (drahtlose Kopfhörer), die zu einer der populärsten Arten von Wearable-Geräten geworden sind. Innerhalb dieser Untergruppe sind drahtlose Ohrhörer äußerst beliebt, weil sie Mobilität und Bewegungsfreiheit ermöglichen. Die Ohrhörer kommen vor allem in drei Bereichen zur Anwendung: Als Schnittstelle mit dem Smartphone für Musik und Podcasts, als Hörgeräte und als persönliche Tonverstärker (PSAPs), wobei letztere ähnlich wie Hörgeräte arbeiten, jedoch keine medizinische Zertifizierung haben. Alle drei bieten häufig eine einstellbare Frequenzkurve und aktive Hintergrundgeräuschunterdrückung. Einige Ohrhörer verfügen auch über 4 GB Flash-Speicher für die Offline-Wiedergabe. Alle nutzen eine Batterie in jedem Ohrhörer, die aufgeladen werden muss.

Alle Autoren

Alle anzeigen Alle anzeigen
Blog nach Datum anzeigen