Vorausschauende Wartung vs. vorausschauende Lösung Poornima Apte
Die Qualitätssicherung in der Fertigung ist keine leichte Aufgabe und bedeutet allzu oft, erst im Nachhinein zu lernen. Wenn die Teile vom Fließband laufen und geprüft werden, kann es schon zu spät sein, um Probleme zu erkennen.

Ethernet zur Beschleunigung von Industrie 4.0 Steven Keeping
In diesem Blog-Beitrag finden Sie heraus, welche Vorteile Single Pair Ethernet für Produktionsanlagen mit sich bringt.

Signalintegrität: Optimale Impedanz für beste Datenübertragung Sebastian Stamm
Hohe Datenübertragung bei optimaler Signalintegrität ist eine Voraussetzung für leistungsstarke Industrieanwendungen. Dabei spielt auch die Impedanz der Verbindungstechnik eine entscheidende Rolle. Doch welche Faktoren beeinflussen sie und welche Optimierungspotenziale können erschlossen werden?

Robuste Miniaturisierung und das IIoT Nick St John
Die vierte industrielle Revolution ist in vollem Gange und im Zuge der Industrie 4.0 stellt die Miniaturisierung die nächste große Entwicklungsstufe dar.

Einsatz von Edge-basierter KI mit dem Kria SoM Adam Taylor
Eine der wichtigsten Technologien für Industrie 4.0 ist die Fähigkeit, Machine Learning direkt im so genannten Edge-Bereich zu implementieren. Je nach den Anforderungen der Anwendung könnte die Machine Learning Inference Telemetriedaten analysieren, um vorausschauende Wartungsmaßnahmen zu modellieren und dadurch einen Anlagenstillstand zu verhindern. Alternativ könnte die Anwendung die gefertigten oder verpackten Artikel auf der Fertigungsanlage überprüfen.

3 Produkte für die moderne Industrieautomatisierung Tommy Cummings
Damit die heutige Industrieautomatisierung von den Fließbändern bis zur Energieversorgung reibungslos funktioniert, benötigen Unternehmen aller Größenordnungen eine Vielzahl von Produkten. Die Hersteller sind ständig bestrebt, Produkte zu entwickeln und zu verfeinern, die die Produktivität und Sicherheit erhöhen und gleichzeitig die Kosten niedrig halten. Die Gewährleistung von Automatisierungsstandards bedeutet einen besseren Kundenservice - das Lebenselixier für Hersteller in einem wettbewerbsintensiven Umfeld. Dazu müssen die Qualität, die Flexibilität und die Erfassung von Datenanalysen im Fertigungsprozess erhöht und verbessert werden. Zudem müssen die Produktivitätsgewinne genutzt werden, die mit der Automatisierung, also beispielsweise mit Robotern und so genannten Cobots (kollaborativen Robotern), verbunden sind.

Industrialisierung + Digitalisierung: Wie maschinelles Lernen Industrie 4.0 antreibt Wang Dongang
Dieser Artikel gibt eine Einführung in die wichtigsten Merkmale von Industrie 4.0 und beschreibt praxisnah typische Szenarien dieser Entwicklung in Produktion und Alltag. Maschinelles Lernen und Big Data bilden den Kern der Technologien, auf denen Industrie 4.0 aufbaut. Sie haben damit eine Schlüsselfunktion für deren künftige Entwicklung. Durch die zukünftige Verknüpfung von Industrialisierung und Digitalisierung bietet Industrie 4.0 großen Konzernen ebenso wie kleinen und mittelständischen Unternehmen dabei unterschiedliche Chancen und Herausforderungen.

IIoT-Verbindungen der Zukunft Amphenol ICC
Die Aussichten des Steckverbindermarkts sind, mit all den Entwicklungen im Automobil- und Transportsektor, der Tele- und Datenkommunikation, bei Computern und ihren Peripheriegeräten sowie Industrie- und Unterhaltungselektronik, vielversprechend. Die Erfolgsfaktoren des Wachstums in diesem Markt sind neben solchen Anwendungen die fortschreitende Miniaturisierung sowie der Bedarf an neuen Funktionen, Bedienerfreundlichkeit und Verbindungstechnik.

Bessere Sensoren dank Nanotechnologie Liam Critchley
Sensoren kommen in vielen Bereichen der Wissenschaft und des ganz normalen Alltags zum Einsatz, etwa bei der Überwachung von Upstream- und Downstream-Prozessen in einer Chemiefabrik oder bei der Steuerung von automatischen Türen, Computern und autonomen Fahrzeugen. Mit Fug und Recht lässt sich also behaupten, dass Sensoren ein fester Bestandteil des täglichen Lebens sind. Ihre Genauigkeit und Präzision müssen immer weiter verbessert werden, sodass sie zuverlässigere Daten liefern können.

Die entscheidende Rolle von Gateways im IoT Sravani Bhattacharjee
In der Anfangszeit der Vernetzung wurde mit „Gateway“ im Wesentlichen Hardware bezeichnet, die Protokolle übersetzen konnte. Das Internet entwickelte sich weiter, und Router und Switches wurden nun zur vorherrschenden Netzwerk-Komponenten. Gateways gerieten fast in Vergessenheit, bis schließlich das Internet of Things (IoT) auf der Bildfläche erschien.

PKI-Zertifikatsstandards für IIoT Sravani Bhattacharjee
Bereits seit ihren Anfängen schützt die Public-Key-Infrastruktur (PKI) unsere internetbasierte Wirtschaft. Vom Surfen im Internet bis hin zu komplexem E-Commerce sichert die PKI Internettransaktionen auf globaler Ebene als „Säule des Vertrauens“. Aber wie sieht es mit dem Internet von morgen aus?

Schnellere Entwicklung und Bereitstellung von Machine-Vision-Applikationen Robert Huntley
Fertigungs- und andere industrielle Prozesse befinden sich in einem enormen Umbruch. Initiativen wie das Industrial Internet of Things (IIoT) versprechen eine deutliche Steigerung der betrieblichen Effizienz.

An der Schnittstelle von Nanotechnologie, IoT und Industrie 4.0 Liam Critchley
Das Internet of Things (IoT), das Industrial Internet of Things (IIoT) und Industrie 4.0 wachsen derzeit erheblich, denn es gibt neue Möglichkeiten, um präziserer Daten zu erfassen sowie neue Methoden für die automatisierte Datenanalyse. Die jüngsten Weiterentwicklungen von Software, Algorithmen und maschinellem Lernen ermöglichen die Automatisierung von Sensornetzwerken. Dadurch wird kein Bedienpersonal benötigt, solange es vom System selbst nicht benachrichtigt wird.

Alle Autoren

Alle anzeigen Alle anzeigen
Blog nach Datum anzeigen