Wireless-SoCs für smarte Gebäude Marcel Consée
Systeme zur Gebäudeautomatisierung werden immer ausgereifter und bieten dank fortschrittlicher IT-basierter Systeme immer mehr Servicefunktionen mit Mehrwert.

Industrie und Automatisierung ganz neu verbunden Phoenix Contact
In der Ära von Industrie 4.0 und dem industriellen Internet der Dinge (IIoT) verändern sich die Möglichkeiten von Produktionsanlagen und Automatisierungssystemen rasant. Um diese Potenziale zu heben, ist Single Pair Ethernet (SPE) von großer Bedeutung – eine Technologie, die das Potenzial hat, die Spielregeln der Konnektivität neu zu definieren. Insbesondere für technische Einkäufer und Elektroingenieure ist diese Entwicklung von großer Bedeutung.

Smart Home – Low Power Wi-Fi als Ersatz für Thread? Finn Boetius
In diesem Beitrag in Zusammenarbeit mit Nordic Semiconductor erfahren Sie mehr über den kombinierten Einsatz von Wi-Fi und Thread und die kommunizierenden Geräte von Nordic, die es Entwicklern ermöglichen, die zunehmend wichtige Rolle von Wi-Fi in Smart Homes voll auszuschöpfen.

Konnektivität entscheidet Marcel Consée
Das Konzept der Heimautomatisierung ist eine verlockende Idee: Heizung, Beleuchtung, Alarmanlagen, Unterhaltungs- und Sicherheitstechnik lassen sich drahtlos über eine zentrale Schaltstelle oder nur über ein Smartphone steuern. Allerdings haben wir im Laufe der Zeit leider festgestellt, dass es so nicht funktioniert. Die Vielzahl an inkompatiblen Kommunikationstechnologien lässt keine einheitliche Lösung zu, und Hersteller und Benutzer müssen einen hohen Aufwand betreiben, um verschiedene Geräte über eine gemeinsame Plattform zu steuern. Eine Lösung für die Kommunikation zwischen verschiedenen Plattformen ist der Konnektivitätsstandard „Matter“.

Drahtlose Konnektivität – Ist es an der Zeit, die Kabel zu kappen? John Hunter
Brauchen Privathaushalte und Unternehmen immer noch eine WLAN-Lösung mit Festnetzanschluss oder gibt es Anwendungsfälle für drahtlose 4G- und 5G-Konnektivitätslösungen? In diesem Blog befassen wir uns mit einigen der Einflussfaktoren, Szenarien und Anwendungsfällen für Lösungen für 4G/5G Fixed Wireless Access.

Warum Matter für Smart Homes von Bedeutung ist Steven Keeping
Der Traum vom Smart Home – einem automatisierten Zuhause, das seine Bewohner in eine technologische Kuscheldecke hüllt – ist nach wie vor eine reine Wunschvorstellung. Aber vielleicht müssen wir dank Matter nicht mehr allzu lange auf leicht zugängliche, zuverlässige und vor allem kompatible Produkte warten.

Smart Manufacturing: Konnektivität ist der Schlüssel Scott Kleinle
Bei der Industrie 4.0 dreht sich alles um das Erschließen der Vorteile von Echtzeitdaten. Obwohl Daten – und zwar viele Daten – die Basis für das Gewinnen verwertbarer Erkenntnisse sind, hat sich robuste Konnektivität als die größte Herausforderung herausgestellt, wenn es um die Nachrüstung von Fertigungsumgebungen mit intelligenter Automatisierung geht.

Konnektivitätslösungen verbessern das Fahrerlebnis Paul Golata
Anfang 1985 kam ich in Südkalifornien an. Frauen, Sonne, Strand. Jetzt brauchte ich ein schnelles Auto. Ich habe einen DeLorean probegefahren, weil er die coolen Flügeltüren hatte; gekauft habe ich ihn aber nicht. Woher sollte ich wissen, dass in wenigen Monaten im Film Zurück in die Zukunft (1985) der Teenager Marty McFly versehentlich in einem zeitreisenden DeLorean, der von seinem engen Freund, dem exzentrischen Wissenschaftler Doc Brown, erfunden wurde, 30 Jahre in die Vergangenheit geschickt werden würde (Abbildung 1). Doc Browns DeLorean verfügte über einen so genannten Fluxkompensator, benötigte 1,21 Gigawatt Leistung und brauchte eine Geschwindigkeit von mindestens 142 km/h, um die Zeitreise einzuleiten. Leider habe ich meine einzige Chance auf eine Zeitreise verpasst.

Edge-Geräte als entscheidender IoT-Erfolgsfaktor Stephen Evanczuk
Im Internet der Dinge (IoT) scheinen Edge-Geräte fast eine Nebenrolle im Grenzbereich zwischen IoT-Geräten in der Peripherie und den anspruchsvollen IoT-Softwareanwendungen in der Cloud zu spielen. Da IoT-Entwickler jedoch zunehmend neue IoT-Anforderungen in den Blick nehmen, werden Edge-Geräte eine zentrale Rolle bei der Bewältigung der zahlreichen Herausforderungen spielen, vor denen große IoT-Systeme stehen.

Wearables verbessern die Gesundheitsversorgung Stephen Evanczuk
Durch COVID-19 rückte die zentrale Bedeutung von aktuellen Gesundheitsdaten für die Erkennung von infizierten und gefährdeten Personen in den Mittelpunkt des Interesses. Doch schon lange vor der COVID-19-Pandemie hatten Wearables und andere damit verbundene medizinische Geräte ihre Fähigkeit unter Beweis gestellt, langfristige Daten zu liefern und so vor potenziellen Gesundheitsproblemen zu warnen. Aller Vorrausicht nach werden Wearables auch nach dem Ende der Pandemie weiterhin eine wichtige Rolle im Gesundheitswesen spielen. Wearables liefern kontinuierlich aktualisierte Messungen der primären Vitalparameter und tragen so dazu bei, die Zeit bis zur Behandlung zu verkürzen. Gleichzeitig entlasten sie das medizinische Personal von der Durchführung notwendiger, aber zeitaufwändiger Messungen, so dass es sich auf die Patientenversorgung konzentrieren kann. In diesem Artikel untersuchen wir, inwiefern Wearables eine effektive, langfristige Lösung für die Ermittlung wichtiger Patientendaten darstellen, die das medizinische Personal benötigt.

Alle Autoren

Alle anzeigen Alle anzeigen
Blog nach Datum anzeigen