Einblicke in die Mechanismen von Quantentechnologie Liam Critchley
Die Quantentechnologien sind faszinierend. Sobald sie sich einmal durchgesetzt haben, können sie das Profil vieler technologiebasierter Anwendungen grundlegend verändern. Zwar sind sie noch nicht ganz ausgereift, aber Wissenschaftler haben es bereits geschafft, Geräte zu entwickeln, die Daten über Quantennetzwerke übertragen können, wenn auch nur für wenige Nanosekunden bei niedrigen Temperaturen. Dennoch werden Fortschritte erzielt, getrieben von den Halbleitern als elementare Bausteine. Betrachtet man die enormen Fortschritte, die in den letzten Jahrzehnten in den klassischen Computertechnologien erzielt wurden, dann sind die Quantentechnologien womöglich gar nicht so fern, wie viele denken.

SSH Teil 2: SSH-Konfiguration unter Windows 10 Jeff Fellinge
Das Secure Shell (SSH)-Protokoll bietet einige sehr nützliche und wichtige Tools für die Remote-Verwaltung Ihrer Geräte und Hosts. SSH lässt sich für den Fernzugriff auf interaktive Befehlszeilen, die Dateiübertragung und sogar zur Verkapselung weiterer Netzwerkprotokolle zwischen Systemen einsetzen. Der SSH-Client ist in die meisten (wenn nicht sogar in alle) Linux-Distributionen integriert und nun auch in Microsoft Windows enthalten. Linux-Administratoren bauen in puncto Systemverwaltung schon seit Jahrzehnten auf SSH, und dies wird sich vermutlich so schnell auch nicht ändern. SSH bietet kritische Authentifizierungs- und Verschlüsselungsdienste für das Systemmanagement aus der Ferne, was auch in Zukunft eine wichtige Rolle bei der Verwaltung von Geräten aller Marken und Modelle spielen wird.

SSH Teil 1: Konfigurieren von SSH für sichere Verbindungen Jeff Fellinge
Das Secure Shell (SSH)-Protokoll wird häufig für die Remoteverwaltung verwendet, da es verschlüsselte Verbindungen zwischen einem Client und einem entfernten Gerät bereitstellt sowie eine verschlüsselte bidirektionale Kommunikation zwischen zwei Systemen ermöglicht. Seit Jahrzehnten verlassen sich Entwickler auf das SSH-Protokoll, um sichere Befehlszeilensitzungen mit Linux®/UNIX-Umgebungen und Netzwerkgeräten einzurichten. Und mit der Verbreitung von Geräten für das Internet der Dinge (IoT) ist die Nutzung von SSH für eine sichere Anmeldung wichtiger denn je.

Alle Autoren

Alle anzeigen Alle anzeigen
Blog nach Datum anzeigen